This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:编程

Guru**** 2602075 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593821/ccs-tms570ls0432-programming

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我是 Hercules 系列控制器的新手。 我已经看过有关 HalCogen 软件的所有视频,这些视频是如何使用它的。

我的问题是,是否真的需要阅读整个数据表(1053页)才能开始编程。

哪些部分对于开始编程非常重要。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Indrajit、

    我建议继续浏览 Hercules Wiki 页面上提供的1天专题讨论会幻灯片。 这将引导您完成对器件和一些外设进行编程的一些初步步骤。 从长远来看、最好查看技术参考手册/TRM (您参考的数据表)以了解您计划使用的特定部件。 这对于长期了解安全机制以及如何实施安全手册中提到的许多诊断而言非常有用。 但是、也可以使用 Halcogen 和 SafeTI 诊断库中提供的软件驱动程序来有机地了解大部分 MCU 操作。

    作为一项更有针对性的审查、了解器件架构和与器件配置相关的系统级 IP 至关重要。 首先、我将花时间回顾 TRM 的第1章和第2章、并在您针对应用所需的特定功能进行开发时回顾其他模块/章节的操作。

    为了简化学习曲线、我们广泛使用了 Halcogen。 如您所见、Halcogen 包含用于配置各个模块的图形界面。 然后、该工具会输出代码、其中包含每个硬件驱动程序所需的配置、您只需专注于在应用程序级别调用驱动程序。 这通过抽象化低级接口实现了非常快速的学习。