This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tiva C、CC2530、DLP-RF430…… 不兼容。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593853/tiva-c-cc2530-dlp-rf430-no-compatible

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMCC2530


大家好、我一直在使用 Tiva C (tm4c123gh下午6点)、ZigBee 模块(CC2530空中模块)和 RFID (DLP-rf430)。 我看到它们之间存在不兼容性。 (参见下图)

Zigbee 部件与 Tiva 一起工作。 但是、当我尝试读取通过 RFID 发送给协调器的信息时。 我连接电路板、但没有任何东西发生、直到 ZigBee 停止工作。 我想将导线拉至 RFID 板、因此我不会将其连接到堆栈中。 但我怀疑我必须选择的引脚。 我试过很多,但对我来说没有什么作用。  

图片:

我已连接此引脚:

RFID   ZB+Tiva C
GND GND
VCC VCC
7. 7.
8. 16.
12. 12.
13. 39.
14. 9.
15. 10.

     Tiva+ZB   --> SPI 模式。

(Tiva+ZB)+ RFID --> I2C 模式。

有什么帮助?