This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Modbus RTU

Guru**** 2602075 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593696/tms570lc4357-modbus-rtu

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好,  

对于我的应用、我需要在 TMS570LC43 Launchpad 中包含 MODBUS RTU 协议通信。 是否可以在 TMS570LC43中包含 MODBUS RTU。 在 TMS570LC43中实施的 MODBUS RTU 上是否有任何示例项目代码。 我已经浏览过一些站点,它们只针对 PIC、STM32实施。 但无法找到 TMS570LC43。 请帮助我实施 MODBUS RTU 通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manivannan、

    我的理解是 MODBUS RTU 是一个简单的命令和响应串行协议? 因此、无论是使用现有 Hercules 示例代码实现、还是使用在您提到的控制器之一上实现的应用层代码、并在 Halcogen 生成的驱动程序之上端口、都应该非常直接。 但是、我们没有任何有关此特定协议实现的显式示例。