This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS570LS1224:如何在一台 PC 上调试两个相同的微控制器? 以及如何通过 Linux 上的终端访问 MC 文件?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593645/linux-tms570ls1224-how-to-debug-two-same-microcontrollers-on-one-pc-and-how-to-access-mc-files-through-terminal-on-linux

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: CC1310

工具/软件:Linux

大家好。 我有两个问题:

 我使用的是 Ubuntu 16.04、我有两个相同的微控制器 TMS570LS1224。 我只有一台计算机、当我在一台 PC 上连接两个微控制器时、如何选择要调试的计算机?

 2.如果可能、我可以访问微控制器中的文件吗? 例如、我想删除微控制器中的文件、还是从终端手动导入.out 文件?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (假设您在此处使用 LaunchPad)

    可以为每个调试器提供不同的代码并将 CCS 配置为与一个特定器件通信:

    我已经制作了一些有关这方面的视频。
    这个适用于 TMS570:

    https://youtu.be/RNmNsSFBa_4

    这两者使用 CC1310 -但调试器与 TMS570LS12 LaunchPad 上的调试器相同、因此它们适用。

    https://youtu.be/TSStsXVQ97o

    https://youtu.be/D8iYpi8TjGE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    非常感谢您观看非常有用的视频并继续支持 Hercules MCU!!