This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C123GXL:"无 RTSC 配置文件打开"当我打开.cfg 文件时

Guru**** 2595010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592674/rtos-ek-tm4c123gxl-no-rtsc-configuration-file-open-when-i-open-a-cfg-file

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:TI-RTOS

我正在关注 TI-RTOS 实验课程的实验4、刚刚完成了我的闪烁项目。  在步骤9中、系统会提示打开.cfg 文件、并且会弹出一些菜单。 我打开了它,但菜单没有弹出,所以我转到了“查看”>“其他”>“RTSC>可用产品 ”窗口。  但是、在该窗口中、我会收到以下消息:

"...此视图当前为空、因为没有打开 RTSC 配置文件"

我安装了 CCS 7.1.0.00016、并 安装了用于 TivaC 的 TI-RTOS (IDE 客户端) 2.16.0.08和用于 TivaC (目标内容) 2.16.0.08的 TI-RTOS。  我检查了变量和存储库、看起来不错(我对 CCS 还比较陌生、所以可能会出错...)

有什么想法我在这里做了什么错?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 CCS 无法识别文件类型:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来这是 CCS 和 TI-RTOS 的最新版本之间的一个错误。  我想、在进行另一次更新之前、我必须以旧的方式使用代码。

     是解决此问题的线程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以尝试使用 XDCtools 3.32.00.06吗? 可从此处获取:

    您可以在项目属性中更改它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望这会是如此容易,但不幸的是,情况并非如此。  我现在可以重新下载旧版 CCS 并使用它吗?  下面是我使用3.32.0.06构建的程序的屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试安装 V7.0、但仍然无法使 TI-RTOS 正常工作。 我应该尝试删除 TI-RTOS 文件并重新安装吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shane、
    我们尚未正确地重现该问题、因此我们猜测可能是什么问题。 在重新安装 TI-RTOS 之前、请尝试更简单的方法。 转至项目的 Debug 目录并删除将在其中找到的 configPkg 目录。 如果有任何差异、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 我将继续使用 v7.1.0.00016开发我的核心计划、然后在本周晚些时候尝试您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Shane M]CCS 似乎无法识别文件类型:请参阅 CCS/TM4C129ENCPDT:.cfg 文件未被识别 、以了解如何让 XGCONF GUI 打开.cfg 文件。