This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C123GH6PM:无法初始化器件!、错误代码= 4

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593595/compiler-tm4c123gh6pm-unable-to-initialize-device-error-code-4

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:TI C/C++编译器

我无法下载到闪存。

当我尝试从 uVision4下载闪存或擦除闪存时、我会收到以下消息:

   "无法初始化目标设备。 请关闭电路板的电源并重试。"

以下是编译消息

加载"F:\\Asim\\Electrical Engineering\\Keil Projects\\UART led.AXF"
正在连接:MODE=JTAG、Speed=1000000Hz
无法初始化设备!,错误代码=4
错误:闪存下载失败-目标 DLL 已取消

要做什么、请提供帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您(之前)是否已下载代码(以及(之后)是否已收到此类通知?

    系统时钟设置功能错误-或干扰(任何) 4个 JTAG 引脚(PC0-PC3)-是导致您困难的(常见)原因。

    您可以使用"LM 闪存编程器"-和(解锁)您的电路板。 我必须立即访问-您可以通过"搜索功能"了解所需的详细信息(在此论坛顶部-输入"解锁 MCU")。