This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:如何使用具有 javascript 的 Web 界面

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593348/rtos-tm4c1294ncpdt-how-to-use-web-interface-with-javascript

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI-RTOS_HTTP_Example

在该网站中、我找到了 html 的一些示例、

但我不知道如何使用 具有 javascript 的 Web 界面

 是否可以使用 javascript?

谢谢、此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    请尝试下的 enet_io 示例 \examples\boards\ek-tm4c1294xl\enet_io。 此演示示例使用 javascript。 另请参阅下面的用户指南 SW-EK-TM4C1294XL-UG/2.1.4.178 \docs