This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:RM57/TMS570 SRAM 的 EMIF 布线长度注意事项

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593466/tms570lc4357-emif-trace-length-considerations-for-sram-for-the-rm57-tms570

器件型号:TMS570LC4357

您好!

将16位 SRAM 与 RM57/TMS570 (4357) MCU 搭配使用时、是否存在 EMIF 布线长度注意事项/布局注意事项?

非常希望针对布局考虑的任何文档指针-

最棒的

Josh Karch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    遗憾的是、我唯一能提供的指南是查看我们的 HDK 电路板的设计文件。 在这方面、除了遵循行业最佳实践之外、我们没有任何具体的文档或建议、实际上、这些最佳实践并不是很有帮助、而是说相对于行业标准、我们器件的 EMIF 接口没有什么独特之处。

    下面是其中一个 TMS 器件的 HDK 设计文件的链接。 TMS570LS31x Hercules 开发套件(HDK)电路板设计文件

    请注意、我包含了 LS3137器件的设计文件、因为 LC43xx 的发布文档仅包含原理图、而不是电路板设计文件。 EMIF 的实现方式(以及整个 HDK)应与 LC43xx 与 LS3137引脚兼容。