This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在 PLL 锁定方面、使用20MHz 外部输入时钟运行 TMS570 (4357)/RM57是否存在任何已知问题?

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593462/tms570lc4357-are-there-any-known-issues-running-a-tms570-4357-rm57-with-an-external-input-clock-of-20-mhz-in-terms-of-pll-lock

器件型号:TMS570LC4357

是否有人在使用20MHz 输入时钟运行 TMS570或 RM57时遇到问题?  我听说过 PLL 锁定的勘误表、这是否适用?

-乔什·克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jarsh、

    只要输入晶振频率符合数据表规格、您所指的 PLL 相关勘误表就与 PLL 输入频率无关。 有关 PLL 问题和规定解决方法的更多详细信息、请参阅位于 TMS570LC4357器件产品页面上的勘误文档。 在每个芯片修订版本中、PLL 勘误表的版本略有不同。

    如果您在查找信息时遇到任何困难、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck、这对您有很大帮助!

    最棒的

    Josh