This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用调试信息编译 driverlib

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593038/how-to-compile-driverlib-with-debug-info

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

如何使用 gcc 编译具有调试信息的 TivaWare driverlib? 目前我手动将一些 c 文件从 driverlib (例如 timer.c)复制到我的项目驱动程序中,并且我可以调试我的项目,现在我要链接 libdriver.a。 但具有调试信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果将所有 libdriver 源代码添加到项目中、则不需要 libdriver.a。 当我需要调试驱动程序(包括 USB 库)时、我只需删除预编译的链接器项并添加所有适当的源。 TI 似乎已经在源代码中进行了充分的调试、但必须通过重新编译来启用调试。

    请注意、TI 仅提供调试构建、而不提供版本构建、但这仍然不会启用所有调试消息。 您可能需要搜索 #define 、它会增加调试信息量。 正如我说过的、我在 USB 库方面很幸运-我自己构建它非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我使用过这种方法(向项目中添加所需的文件),但是我仍然想知道如何避免这种情况,以及如何制作一个大的 libdriver.a。