This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:开始编程 TMS570ls04的示例代码

Guru**** 2602075 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593163/ccs-tms570ls0432-example-codes-to-start-programming-tms570ls04

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我对 TMS570系列控制器非常陌生。 我没有从何处开始编程。 建议任何实验室练习/模块   从头开始编程 、例如 C2000系列将控制套件 作为参考示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Indrajit、

    有一些培训幻灯片将为您介绍使用 Launchpad 开发板的 TMS570LS0432的一些介绍性示例。 它们位于以下位置: http://processors.wiki.ti.com/index.php/Category:TMS570#Training

    请注意、该滴定材料已经存在一段时间、因此引用的某些工具版本有点过时。 出于您的目的、请使用 CCS、Halcogen 等的最新版本来完成研讨会材料。

    此外、还提供了其他视频、其中概述了如何使用器件中的一些外设。 这些视频可在以下链接中找到:

    最后,Halcogen 中还提供了一些示例,您可以通过单击"Help->Examples (帮助->示例)来找到这些示例,这些示例将打开一个包含特定于器件的示例文件夹的浏览器窗口。

    感谢您对 Hercules 的关注、我希望培训和示例对您有所帮助。 如果出现任何其他问题或出现任何问题、请告知我们、我们很乐意提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我要穿过这个。