This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:CAN#39;t 在"C:/Jenkins/workspace/TivaWare-Git....;quot 处查找源文件

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/593202/ek-tm4c123gxl-can-t-find-source-file-at-c-jenkins-workspace-tivaware-git

器件型号:EK-TM4C123GXL

一段时间以来、我一直遇到一些奇怪的故障、我认为我可能已经找到了原因。  我直接从 TI 的网站下载了 TivaWare (实际上已经删除并重新安装了几次)、并且在包含的 grlib.lib 文件中、看起来有查找此目录的说明:

"C:/Jenkins/workspace/TivaWare-Git-Release/DriverLib/build/DriverLib.test/driverlib/gpio.c "

以及其他源文件。  我进行了一些论坛搜索、看起来不像任何人有过这个问题。  我能不能只是查找/替换所有 Jenkins /工作区/... 在我的 TivaWare 安装位置:

C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\grlib

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了它、得到了错误:
    错误#99923:成员标题损坏:'./grlib.lib'
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shane、
    请单击"Locate File..." 按钮并提供安装在 TivaWare 安装中的文件的路径。 它应该是类似的 \driverlib\gpio.c. 找到一个文件后、它将找到所有其他文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 将此添加到我在尝试让我的程序和屏幕运行时看到的其他奇怪东西的列表中、哈哈...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴您的问题得到了解决。 如果您的问题已得到解答、您能否单击验证答案。 谢谢。