This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:USB 驱动程序(自动)安装

Guru**** 2330830 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592793/tm4c1294ncpdt-usb-driver-auto-installation

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

这是我们第一次使用 USB。 我们必须执行以下步骤:

  1. 将开发板连接到 PC
  2. 右键单击"My Computer"(我的电脑)并选择"Properties"(属性)。
  3. 单击"硬件"选项卡、然后单击"设备管理器"。
  4. 右键单击新设备并选择更新驱动程序。 此时将出现“Hardware Update Wizard (硬件更新向导)”。
  5. 如果计算机提示 WindowsRegistered连接到 Internet 以查找驱动程序,请选择“No,not at this time (否,目前不)”。 单击"下一步"按钮。
  6. 选择选项"从列表或特定位置安装"(高级)、然后单击"下一步"。
  7. 选择选项 "请勿搜索"。 我将选择要安装的驱动程序。"  
  8. 单击 Next (下一步)。 此时应显示可用驱动程序的列表。

是否有自动安装可以执行这些步骤?

我找到了同样的问题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/stellaris_arm/f/471/t/115740?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=windows%20drivers

但它没有答案。

谢谢、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、
    您指的是哪些驱动程序?
    如果您讨论的是使用 Launchpad EK-TM4C123/1294时所需的 ICDI/虚拟 COM 端口、此类驱动程序可在您下载 Code Composer 或"更小"的连接包(如 Uniflash)时使用。
    在特定 PC 安装中、这是"一生中只需要一次"的要求、单击几个步骤不会有问题、对吧?
    否则、请进一步详细说明。
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    我所说的是"在特定的 PC 安装中终身使用一次"。

    是的、我还认为单击几个步骤不会成为问题。

    但我仍然希望通过一种简单的方法来设置驱动程序设置。

    让用户单击一个按钮、所有设置都已完成、这正是我需要的。

    此致、

    Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、
    不同 PC 具有不同的行为... 许多 Windows 版本、Linuux 发行版等...
    我从零开始安装了几台 PC 用于嵌入式开发-奇怪的是、在我的情况下、没有单独的驱动器安装-我只是安装了 CCS、Launchpad 的 ICDI 工作正常。
    该供应商和其他公司在产品支持的数百个方面有很大的改进空间-我不会期望将驱动程序安装的确认点击量降至其优先级列表的首位...
    谢谢
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    我同意你的意见。

    在我的案例中、"自动安装"不是针对嵌入式开发人员、而是针对客户。

    我已经制作了一个 PC 软件、它将通过上面的 TI MCU 接收来自某些产品的数据。

    我的客户可以通过"PC 软件安装程序"+"驱动程序自动安装"轻松设置环境。


    我将搜索某种方法来同时设置*。inf。

    非常感谢。

    此致、

    Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、

    您的情景现在更清晰、谢谢。 当然、您的期望是合理的、如果我要通过 USB 将数据从 Tiva 发送到 PC 主机、我希望也是如此。

    答案可能更多地在于 Tiva 端本身的"Windows 驱动程序包"领域... 但是、如果 TI 的某个人以前这样做过、并且可以在此处与我们分享详细信息、那将会是一件很好的事情。

    谢谢

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试改用 Apple 计算机。 使用 USB 设备时、Mac OS X 没有可克服的这些障碍。 我使用 Apple USB 主机进行所有 USB 设备硬件和固件开发。 这使我的生活变得更轻松、然后在 Windows 下进行测试可以外包给比我更耐心的人。

    Linux 可能也是一个不错的选择、但我对 Mac OS X 没有任何抱怨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    您可能未能阅读海报的句子:

    "我的客户可以通过"PC 软件安装程序"+"驱动程序自动安装"轻松设置环境。"

    他已经试图不向客户强加一个安装驱动程序的艰苦工作流程-您真的认为他应该强制客户使用计算机操作系统吗???

    我特别不使用 IOS -不会讨论优缺点-那里有一些产品/应用仅在该平台上运行。 嗯、我只是使用一个与我选择的环境兼容的替代方法。

    此致

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我没有收到这种评论。 我现在在原始海报的第三组评论中看到了这一点。

    此时,我相信只有 Microsoft 才能让选择 Windows 的客户更轻松地使用 Windows。 也许 Microsoft 可以从 Apple 获得提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我已联系 TI 的 FAE 寻求帮助。

    如果我有解决方案或有关此问题的内容、我将在这里发布。

    谢谢!

    此致、

    Ian。