This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:器件标识解码

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592900/rm48l952-device-marking-decoding

器件型号:RM48L952

大家好、e2e 论坛、

我需要了解 制造商器件的可追溯性、如批次代码、我如何找到它? 封装顶部的器件标识在第三行中包含一些无法解码的字母。 勘误表(http://www.ti.com/lit/pdf/spnz223)中找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为什么我无法编辑原始帖子?

    以下内容完成了我之前的帖子:

    (笑声) 在勘误表(www.ti.com/.../spnz223) 中、字母标有###-#### 但没有任何解释。 我还找到 了 www.ti.com/.../snoa039c.pdf 、但接缝与封装标记不符。

    提前感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    您所指的数字/字母是制造批次代码和生产日期代码信息。 该代码对于单个器件而言并不是唯一的、并且不会提供 TI 参数数据的可追溯性。 对于每个器件的特定器件信息和唯一标识符、建议在器件内使用 DIEIDL 和 DIEIDH 寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的提示! 这就是我要找的。 有一些文档解释了这些字母是制造批次代码和生产日期代码信息、以及如何读取它们? 我认为、我迟早需要证明这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    这些标记的主要用途主要是供 TI 内部使用。 但是、如果您想将其用于某种跟踪目的、则对此有一定的了解限制。 关于符号化的定义、由于它是 TI 内部使用标记、因此没有介绍它的公共文档、但从我们的内部文档中可以看到代表性器件设置/发布文档中的符号化如下:

    字符/+-------------------------------------------------------- + TI bug = TI 标识
    线路! TI !! YMLLLLS =批次追踪代码
    !! 错误 !! 是的 = 2位 YR/MO 数据码
    13. !! TMS570 !! LLLL =组件批次
    13. !! 4357BZWTQQ1 !! S =组件站点代码
    13. !! $#-YMLLLLS !! $$ = WF 代码
    13. !! G1 !! 编号 =裸片 REV 代码
    。 !o _ !!
    --------------- +
    O= PKG PIN 1位置 G1 =必须用下划线标记 
    
    

    正如我之前所说、器件顶部的制造信息将适用于特定制造批次内的每个器件、这些批次可能代表来自不同芯片批次的晶圆集合、仅用于跟踪制造日期。 可能有多达4000-5000或更多器件 、这些器件上的代码相同。

    有关独特的器件信息、请考虑在器件内使用 DIEIDx 寄存器。 每当我们退回产品以检查与特定芯片相关的参数数据时、就会使用此方法。