This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:硬件

Guru**** 2571915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592962/ccs-hardware

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

我最近买了一个 Tiva launchpad tm4c123gh下午6点、我正在玩引脚、例如、我使用一根导线来打开 LED、但发生了一些事情、现在蓝色 LED 已打开、无法将其关闭。 我认为复位按钮可以解决我的问题、但什么都不能解决。 我可能使用了错误的引脚。 如果有人能帮助我、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们被告知"连接到该"导线"的是什么、您曾使用该导线"打开" LED、这将会很有帮助。" 我们必须假设您的导线连接到+5V、或者可能连接到电路接地。

    如果您的导线连接到+5V -然后在"接触不同的引脚"时-您触摸了路由到蓝色 LED 的引脚- MCU 引脚可能已损坏。

    如果是这种情况-(单个) MCU 引脚可能已丢失。 您可以小心地将该 MCU 引脚和蓝色 LED (或限流电阻器)之间的 PCB "迹线"切片、然后(然后)将蓝色 LED 导线连接到另一个 MCU GPIO 引脚-该引脚(尚未)感觉到您的"导线"的"刺痛"!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodrigo、

    您是否甚至使用 MCU 控制引脚? 您是否运行了有效的软件?

    擦除 MCU。 创建一个软件、将所有引脚配置为输入。 测量迹线并检查其是否仍然处于高位-这意味着短路。

    将这个特定的引脚配置为输出、并尝试将其切换、然后查看是否打开/关闭。 如果您不能、那么正如 CB1所说、您的引脚就会消失。 可能同一端口上的其他引脚也已消失-是时候购买新的 LaunchPad 了、并将其另存为备用编程 ICDI 接口。

    此致

    布鲁诺