This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:UI 开发工具

Guru**** 2608635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592694/tm4c1294ncpdt-ui-development-tool

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TM4C123

我正在尝试找到一款出色的 UI 开发工具、该工具可与 TM4C129应用一起运行、该应用使用 GUI 以最少的编码构建应用。  我正在将应用程序迁移到 TI-RTOS、但我希望在这段时间内找到一个好的开发工具来进行触摸屏操作。  

我有 Kentec booster pack、但我想要一些能让我用较少编码以图形方式制作屏幕的工具。  在互联网上进行一些搜索时、Crank 或 easyGUI 可能是不错的选择。  我不确定如何判断某个软件包是否适用于我的处理器、或者哪种软件包可能更易于实施。  在某种程度上、我知道我必须购买许可证、因此我只需要寻找最佳和/或最简单的选项。

我不会对触摸屏做任何太花哨的事情。  显示/编辑参数、一些图形、按钮和其他基本内容。

有什么想法吗?  或者、您能向我指出进行研究的正确方向吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shane、
    我对 GUI 生成器工具没有任何经验。 但是、我发现这篇文章可能对您搜索最适合您需求的工具有所帮助。 www.pannam.com/.../

    希望这个论坛中有人也能提供一些建议。

    另请通过此 wiki 链接 processors.wiki.ti.com/.../Getting_Started_with_the_TIVATm_C_Series_TM4C123G_LaunchPad 查看 TM4C123技术讲座中的 lab10 、如果您尝试渲染的图形足够简单、请查看 TivaWare 图形库是否足以满足您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Charles。 我找到了这篇文章、它有一些很好的链接、但它似乎涵盖了超出我需要的内容(或者至少我认为我需要的内容...)。 我获得了 TivaWare 图形库、该库使用按钮并显示一些数字输入。 但这有点困难、我觉得可能有更好的解决方案。 此外、我相信当我在有人说 Kentec 屏幕不是最高效时、我会问有关 Kentec 屏幕的问题。

    我将尝试一下 Crank、看看它能做些什么、但我想我会来这里看看是否有人提出了建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然这种搜索授权和速度/简化 GUI 的做法非常有意义-是否考虑驱动 MCU 也有必要(部分)考虑? 其中一些包括"图形加速器"和(非常)扩展显示分辨率-及时、这些对您而言(肯定)非常重要-它们不是吗?

    搜索范围太窄-是(很少)最佳搜索。   以及"短期(感知)需求"-可能无法证明是足够的-(甚至)在(近期)...
    警告:Emptor。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我目前不确定、这是我寻找一些输入的一个重要原因。 昨天我和 Qt 的人交谈过、他们说我必须运行 Linux 才能使他们的工作正常。 如果我可以找到一个只能处理 Qt 屏幕部分并与主控制器进行通信的廉价处理器、这可能会很好。 但是、这将是我必须学习的其他一整套技能、才能使屏幕正常工作。 我希望屏幕部分成为一个最小的问题、因为它只是一个简单的电机控制器。