This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:etpwm2GetConfigValue / etpwm5GetConfigValue 中出现 HalCoGen 4.06.01错误

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592806/tms570ls1114-halcogen-4-06-01-error-in-etpwm2getconfigvalue-etpwm5getconfigvalue

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

HalCoGen 4.06.01中 TMS570LS1114的以下例程中似乎存在一个错误:

etpwm2GetConfigValue()和

etpwm5GetConfigValue()

当读取当前配置时、寄存器 TBCTL 从 etpwmREG1而不是 etpwmREG2或 etpwmREG5读取。

(笑声) CONFIG_REG->CONFIG_TBCTL       = etpwmREG1->TBCTL;...

所有其他寄存器都从正确的 etpwmREG2/5中读取。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您报告此问题。 我们也提出了 CQ 票。 该问题将在下一个 HALCoGen 版本中修复。

    谢谢、Reagrds、

    Veena