This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DK-TM4C129X:使用 Energia - IDE 而非 CCS7进行 TM4C129X 编程

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592552/ccs-dk-tm4c129x-tm4c129x-programming-using-the-energia---ide-instead-of-ccs7

器件型号:DK-TM4C129X

工具/软件:Code Composer Studio

最近收到  了德州仪器(TI)的支持物联网的 ARMRegisteredCortexRegistered-M4F MCU TM4C129X 连接开发套件。 只是想很快就核心的编程问题与你们进行磋商。

可能是有人试图通过 Energia 进行编程。当然、Energia 支持 Tiva 内核、但只支持这个开发套件、可以进行编程、也可以不进行编程。 如果有任何信息或想法、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    最新的 Energia 版本不支持 DK-TM4C129X。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kel、感谢您的回答。

    您是否认为有机会使用较旧版本运行? 例如 Energia 17或16?
    在进入 CCS 之前、我想用 Enegia 来修整它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    否、我使用了旧版本、不支持 DK-TM4C129X。 Energia 支持 EK-TM4C123GXL 和 EK-TM4C129X Launchpad。

    无论如何、我建议您将 CCS 用于 DK-TM4C129X。 与 Energia 相比、CCS 具有很多优势。

    -克尔