This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS3137:ARM_15.12.3.LTS

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592480/compiler-tms570ls3137-arm_15-12-3-lts

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

将代码刷写到目标板时、使用 USB560 JTAG 仿真器。 下面随附了错误对话框。

因此、请请求您建议如何解决此问题。

相关信息

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    错误日志为:
    CortexR4:GEL 输出:OnHalt 被调用
    CortexR4:GEL 输出:PC - 0x00000010
    CortexR4:GEL 输出:闪存的存储器映射设置@地址0x0CortexR4:初始化闪存编程时出错:目标无法读取0xFFFFFFF0
    CortexR4:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的存储器区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
    CortexR4:文件加载程序:验证失败:地址0x00000002的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
    CortexR4:GEL:文件:D:\MPOS\Soucre_codes\Functional 安全汽车类 POC_10Apr2017\Source_code\ESCL\Debug\ESCL.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
    IcePick:目标 CPU 上的电源故障
    DAP:目标 CPU 上的电源故障:(错误-180 @ 0x0)控制器检测到目标功率损耗。 用户必须为目标打开或连接电源。 (仿真包6.0.407.3)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shankar、

    这与错误条件类似的另一个帖子非常相似。 我们将研究此问题、并将很快向您提供相关说明。

    此外、请注意、这不是编译器问题、因为它似乎是编程和 CCS 使用的存储器映射方面的问题、而是与 USB560仿真器探针探针更相关的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shankar、

    我发现此问题已在该主题 e2e.ti.com/.../2177517中解决、并报告了相同的错误。

    请注意确保您的调试配置适用于您所使用的仿真器和器件。