This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123是否具有 I2C FIFO

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592391/tm4c123gh6pm-does-the-tm4c123-have-an-i2c-fifo

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

我使用的是 TM4C123G Launchpad。  我有一个严格定时控制环路、频率为4kHz、在此期间我向两个不同的器件(相同的总线、不同的地址)发送两条16位 I2C 消息。  我使用轮询方法来确定 I2C 事务是否已完成。  您可以想象、I2C 花费了太多时间并过度运行了0.25mS 计时环路。  

我将迁移到中断驱动方法、但我还想知道 FIFO 是否可帮助我改善时序。  我在数据表中找不到任何对 I2C FIFO 的引用、因此我怀疑它不可用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    正确的是、FIFO 不适用于 TM4C123、而仅适用于 TM4C129。 如果您发现 I2C 中断不符合您的循环时间、并且您的应用程序中还有其他中断驱动任务、您可能还需要更改该中断的优先级。