This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:实现性能等级 E

Guru**** 2579335 points
Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592397/rm46l852-achieving-performance-level-e

器件型号:RM46L852

您好!

我在 该微处理器的技术报告中注意到、它们能够达到性能等级 d。我想知道为什么它只能达到 PL d  

我的应用的功能安全将需要满足性能级别 E。我能否通过在设计中增加冗余来实现这一点、例如在设计中使用两个 RM46L852处理器? 还是 TI MCU 无法获得 PL? 这似乎是过分的、因为它总共有4个 CPU 来检查输入以及4个传感器。  

谢谢、

Christian Gabor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christian、

    CAT#和 PL 完全取决于系统级实施。 ISO/EN13849是一项机械指令、因此它实际上没有任何特定的组件级别要求。 当然、使用 Hercules 等器件会有所帮助、因为我们具有非常高的诊断水平。 您参考的报告的目的是、我们希望第三部分评估人员提供一些指导、以便针对特定架构概念(而不是报告中包含的硬件架构)实现3类 PLD 安全级别 仅将1个 MCU 与智能 PMIC 配合使用作为测试通道。 其新颖之处在于、它与当时 ISO13849标准建议的硬件实施有所区别、为我们的客户提供了设计优化的机会。

    尽管如此、我无法真正对实现 PLe 的能力进行任何评估、因为这涉及到一些我们尚未完全评估的附加要求。 当然、如果您遵循标准双通道方法、则应该可以满足标准的要求、但这也是一个系统级标准、因此需要在系统级进行专门的分析、并根据您的应用特定的安全要求进行分析。 关键是首先制定安全要求规范、在系统级别进行故障分析、然后仔细检查问题、看看您是否能够满足所需安全级别所需的所有标准和容错。