主题中讨论的其他器件:Energia、 TM4C1294NCPDT、
大家好。
将近一个多月后、每周有几个小时的时间来处理该项目、主要感谢 Bruno、Charles、Bob、Amit、CB1_mobile 以及论坛上所有其他好朋友的宝贵帮助、 我设法从头开始构建完全可操作的 TCP 以太网引导加载程序。 在以下链接中、您可以下载所有源代码以及有用的指导原则、以便在数分钟内了解并运行项目。 如果不清楚、请在此处发帖。 通过编译和/或直接针对 CC7和 ENERGIA IDE 运行项目即可。 已针对100多个引导加载和固件升级成功进行了测试。 下载链接: 
此 tcp_bootloader 位于0x00000000处的时间达到我们的期望值、并且可以 与其他 Tiva ROM 引导加载程序和平共存、这些加载程序可以根据我们的源代码的要求照常触发。 该引导加载程序的主要优点是无需在模块附近安装一个组件即可进行固件加载/更新。 一个模块可以在几英里或几大洲之外、指示其远程模块进入更新循环、然后在更新的应用程序或任何其他新应用程序中自动重新启动。 希望有些人会觉得它有用。
祝你一切顺利
John