This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:基于 Tiva 的工业仪表的产品和应用创意

Guru**** 2554020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, LM43602, LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592146/tm4c1294ncpdt-product-and-application-ideas-for-an-industrial-meter-based-on-tiva

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:CC3100LM43602LM556-Q1LM5576

研究员,

我的一位同事设计了基于 TM4C129的"多用途"工业仪表、该仪表具有按钮、OLED 显示屏、电源、以太网和用于通用子板的插槽。

他创造了这种"只是因为他能做到"。 基本 FW 运行 TI-RTOS、并且有用于光电、继电器、RTC、ADC 的子板、此时我不确定还有什么其他子板。

我发誓这不是广告-他甚至不知道我在发布它、甚至不是商业产品。 只是想我把它放在这里、听听是否有人有建议、应用想法、意见和不是什么。

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇、应用程序很棒!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个漂亮的铝板-为容纳 OLED 而雕刻。   (还有一个大小适中的 OLED。)

    至于:"建议、应用、评论"-不知道目标市场(必须有一个)、竞争态势、价格点和"监管机构要求"-有意义的投入是困难的。   显示信号"RF"上的数字-尤其是 VHF/UHF 频谱-通常需要机构测试/批准。

    员工/我确实注意到-尤其是为了方便客户- 3x4键盘(或更大)比6个面板开关更胜一小-现在(目前)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob 和 CB1。
    完全同意你的"(必须有一个)"、但我怀疑我的朋友跳过了这个步骤-他还没有真正解释他想到的应用和市场-我认为没有。 这可能更多的是"因为他可以"。
    此外、雕刻的铝还需要讨论-我会用它来计算成本、但他有一位与机械资源相关的朋友、他已经完成了一批免费的工作、这也是如此。
    您所说的3x4键盘的任何示例?
    尽管如此、这是一个很酷的概念-也许 launchpad 环境可以考虑的东西... 不、没有什么比2.54mm 间距接头的简单性更好了...
    我的营销问题仍然存在-这可以用于什么? 同事(也叫 Bob)是模拟音频的大师、也是一名优秀的硬件设计人员、但他知道在业务指导方面还有改进的余地(如果您正在阅读此内容、对 Bob 来说、是对的吗?)
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bruno! 仪表是我在过去几年里一直在使用的一个概念。 部分是 Tiva TM4C1294和 TI-RTOS 的学习平台。 主板和总线相当通用、I/O 卡将定义其应用。 目前、我正在使用 AD7793开发双通道 RTD 3线温度探头板、但仍在进行中。 左侧插槽上的第一个卡是 RTD 卡。 第二个是具有三个光耦合输入的双路小信号继电器板。 第三个卡是 RS232/RS422卡、第四个卡是蓝牙模块。 除此之外、它还具有 Tiva 支持的以太网、USB 和 SD 卡。 还有一个 Atmel 序列号 EPROM 和另一个用于存储的通用 EPROM。 遗憾的是-12V 开关电源有问题、但我的卡目前没有使用此电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是继电器和 RTD 温度板的图片。 所有插卡都在主板上使用2mm 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个先前的测试单声道图形运行 grlib 的 OLED 显示屏的快照。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是主板的一些照片...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候-新到-"概念"产生(卓越、注重细节-我想说) Robert。   (又名 Bob II  )在好莱坞-我们现在就在这里-"aka"吗?改为"pka"(专业人士称为)  

    我们的小型科技公司设计/出售给:工作室:"电视、电影和录音"-"布鲁诺的秘密照片"和您巧妙的补充-与我们当前的"工作室会议"重叠可能是偶然的。   (虽然技能/努力/经验很重要-"运气"也起着关键作用!  (尽管很难"依赖")

    我看来、使用"6个开关"是这个原型的主要缺点。    我建议使用3x4键盘(即电话风格)、因为这种键盘(远)更适合数字输入。   (2个非数字键可用于"清除并输入"。)   如果空间允许、4x4键盘将启用滚动(行和页)和"双值"键(通过换档键)、几乎使键盘的直接进入功能加倍!   

    我也是 RTD (热敏电阻)的粉丝。   了解您如何选择(并认证) RTD 将非常有趣。   (Bruno 可以在此处提供他/我的"PM"建议-以获得(超出)一般论坛兴趣。)

    许多人可能对您(相对)大而明亮的 OLED 感兴趣。   我将其作为图进行估算、即128x64、可能更大。   也许您可以提供该 OLED 规格-并评论您与 TM4C 的连接方法?    正如我们"在/周围"供应商的空间一样、您是否可以描述"您是如何选择 TM4C 的?"   (请注意 Bruno -"TIVA" est Passe)  有(许多) ARM MCU -甚至有不同的类别:M0、M0+、M3、M4、M7 -和我们的新产品"自主汽车目的地、"R-52"。

    您的"卡插槽"被描述为"通用"。   这是否意味着他们遵循了某种联系"标准"-以便"其他人的董事会"可以得到容纳?   (例如、只需插入即可-出色的销售帮助!)

    最后-您的屏幕截图是否列出了"ISD"和其他一般用途的各种射频频率"正在播放"?   由于您的"插槽组装"不包括射频器件、我之前对射频功能的"感知"已经减弱。

    ("最终#2 ")虽然前面板的铝板存在无可否认的"冷却度"-我早就发现"Delrin"易于加工-并且"更快、更容易"雕刻/切割到(始终)不断变化-客户规格要求...   工作很好-布鲁诺(可能)拥有您的欧洲权利-其他人(在这里有些活跃)(可能)值得您在美国考虑...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1_MOBILE、感谢您的反馈、评论、信息和友好的话语!  显示屏很酷、我之所以选择它、是因为它具有高亮度、并且随着我的视觉随着年龄的增长而变得轻松。 显示屏来自 FEMA Electronics 零件号 G12864F-24-OC3。 它是易碎的安装件、在柔性上不会超过一两个弯折、但在其他方面效果很好。 我不太喜欢 banger 编码器、但我设法让驱动程序按照 grlib 源代码中的示例工作。 该驱动程序未经过优化、可打印到离屏缓冲器中、并可通过 SPI 快速更新。 如果有人想要并希望改进 grlib 驱动程序、我很乐意分享该驱动程序。 我认为 FEMA 位于 CA 的您附近的某个位置、请在网上搜索。

    我想六个开关会更好、但空间有限、因为我尝试将其保持在标准 DIN 表大小的外壳中。 最初、我的希望是为某种工业类型的应用找到合适的位置。 我首先想到的是温度监控、记录和跨网络监控/控制的能力。 因此、我被 TM4C1294的强大通信功能和特性所吸引。 最初我开始在另一个项目上与 Luminary 的 Stellaris 部件一起玩、然后 TI 将它们买了出来、最后我降落在 Tiva 世界。 我在 Stellaris 上使用 FreeRTOS、但很快就转移到了 TI-RTOS、因为它可以轻松支持所有 Tiva 硬件、我不必将自己的生命周期用于以太网、USB、串行等的编码/调试器件驱动程序 我喜欢编写 RTOS 环境代码、多年来一直在寻找稳定的小型 RTOS、TI-RTOS 似乎符合要求。

    是的、它有四个插槽。 前两个插槽共享一个四通道 SPI 总线、后两个插槽共享第二个四通道 SPI 总线。 最后两个插槽具有多个 UART 引脚、其余的 GPIO 分布在连接器上。 我认为 CPU 上只剩下一个 GPIO。 如果需要、我希望 I/O 卡上的其他处理器通过 SPI 总线进行通信。 如果需要、应该有足够的空间来进行复杂的编码。

    我在 Eagle 公司独立担任 PCB 布局人员、在 Geomagic (前身为 Alibre)从事钣金设计。 几个具有激光和 CNC 功能的朋友帮助我设计了原型的外壳和面板。 是的、塑料会更便宜、但在 Protolabs、Delrin ai 也不便宜(可能高于铝)。 我在 ABS 中做过类似类型的零件、发现这对于 CNC 铣削零件来说是最便宜的。 3D 打印可能更便宜。 假设上述仪表存在市场/应用、注塑塑塑料面板可能会成为您的选择。

    最后、关于射频可能性、我设计了另一个 I/O 卡、但没有使用 AD8362器件进行小信号射频功率测量。 考虑为塔式站点制造 SWR 监控器、以监控某种类型的发送器。 它可以通过网络发送警报和此类警报、并将 SWR 读数和数据记录到 SD 驱动器。

    谢谢!

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Robert -似乎我们都是(两人)细节人员。

    向上帝发誓,我看到了“只有三个”的卡片插槽——再看了——确实有四个。 (或-您更新了原始照片!) 然后我编辑了我的第二个帖子-询问这些卡插槽是否遵循任何连接"标准"-以便"可以添加其他人的板"。 阅读您最近的帖子-您的主板和插槽(主要)显示为"Robert Starr"产品! 您可以确认吗?

    我们非常了解 FEMA -尽管我们位于中西部-并定期在西海岸上"客户通话/拜访"。 我们对128x64的怀疑得到了证实-谢谢。

    我正在搜索我们公司设计的令人惊讶的相似产品的照片-尽管具有 OLED 尺寸的"少数"产品。 我们必须认识到的一些挑战-然后克服-可能会对您有所帮助。 (或其他人-此处)

    我很清楚地注意到您 PCB 布局的整洁性和组织结构。 您是否有背景介绍"高电流(~100A)"半桥功率 FET 设计-其中包括(紧密放置)栅极驱动器 IC?" 我们(仍然)拥有数百个 LX4F 甚至 LM3S MCU、并发现"灵感启发"和"挥洒细节"高电流半桥实施的市场正在不断增长。 (连接了两个 FET (高侧和低侧-以便可以切换全电源电压)

    这样的设计对于您的面板(供应商的 MCU (过去和现在都是)以及我们的新、高级、高电流功率 FET (以及独特的驱动电路)来说可能是一个不错的选择、而此时(正确且准确地)"PCB"被放置和布线...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线是我的设计、基于我能提出的最好的设计以及似乎最适合 TM4C1294的设计。 我想让 Tiva 尽可能多的 I/O 和函数保持打开状态、但也必须支持电路板上的基本外设(以太网、USB、闪存、OLED 等)。

    希望查看您可能希望使用类似器件/显示屏共享的任何类似类型的设计。

    关于 PCB 布局、我从事 PCB 布局工作大约12年、从事各种电源、高电流、射频、模拟、数字等方面的工作 我无法负担高端 CAD 工具的费用、因此我一直在使用 Eagle 和 Geomagic、专注于小型企业应用。 我有另一位朋友签约 JPL、并在戈德斯通站点设计接收器以跟踪类固醇。 我很幸运能够与他一起工作、并在这项工作中完成 PCB 布局。 如有兴趣、您可以在 bobstarr.net 上在线查看我的更多工作。 如有需要、请随时给我发电子邮件或打电话。

    下面是仪表板插槽1的引脚分配、它非常通用。

    谢谢!

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert -您"不在图表中"响应迅速-非常感谢。

    如果我可以-查看"大量电路板"和(接近标准)、这些都有这样的效果-(原谅) Arduino 的好处?   这种随时接受(甚至欢迎) 他人现有"工作/努力"的能力证明了强大的销售倍增器!    ("重塑"并非(始终)理想之选、而是"已经实现"。)   所有企业、尤其是 Tech Biz、必须(始终)专注于销售!   (我过去有幸能找到、担任工程副总裁、然后(通过灵感:设计帮助/住宿/优化)将该技术公司公开!)

    没有一家小公司可以做任何事情-我认为他们甚至不应该尝试!    技术非常复杂、充满活力(有如此多新的成果)、"专业化"证明是成功的非常"关键"。   因此、正如 IBM 对 PC 的"开放标准"所揭示 的那样、接受(适当的)其他设备/电路板是非常有意义的。   事实证明、如果您的设计需要朝着这个方向"移动"、这可能会很有用。。。

    我们在周末与客户会面-我的初始感觉是、通过某些"概括性"和其他调整、您的一般概念可能能够(更好)满足客户需求/要求。

    我会注意到、有(部分)重叠-我的公司和您的公司-并且我们发现、最初从我们的"始终且唯一"雇用供应商(专业)评估板获得的最佳(最快)结果!    (唯一的)"常量""客户总是需要改变"、 "过早承诺"个"可疑"的最终/冻结设计-将证明令人失望、成本高昂、当然也会延迟!

    您在这里展示了足够的主动性、技能和专业知识-如果您接受(部分)我们(始终)的温和意见、我们可能 会发现针对种基本(但更受欢迎)设计的销售渠道不断增加。

    在洛杉矶居住了13年 -我还与 JPL 签订了合同并将产品出售给了 JPL。  (我们的两个较小(4x20)控制面板-在执行2次穿梭巴士任务时成功飞行-我们的客户 "Univ. of Alabama @ Huntsville "-美国航天局的一家主要承包商。    

    您的面板照片(真的)吸引了我的注意力-由于"释气"-我们(尊敬的)塑料、前面板被磨砂铝所取代-就像您自己一样!    这个世界有多小?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的关注和交谈。 我已经为 Arduino 格式的客户做了一两份工作、但大多数情况下、人们正在做一些实验工作。 但是、这种格式无法满足我对面板仪表格式的需求。 几年前我开始这个项目时、我一直在寻找红狮控制装置和 Omega 面板仪表及其设计的灵感。 他们生产工业7段式面板仪表、很难尝试与他们的产品和他们销售的价格点竞争。 工业控制领域的人们似乎使用了他们熟悉和理解的已知产品。 这些系统中的软件和固件是可靠的且经过充分验证的。

    多年前、我在过大学(Z80天! LOL)并在那里学到了很多东西。 回顾一下、这是我做过的最好的工作之一、我当时甚至没有意识到这一点。 我对支付支票的销售活动没有什么概念、几乎生活在"地下室"的极客世界编码中。 在这几年里,我能够生活并投入我的生活,现在这有点困难。 我在那几天就学到了很多串行协议知识、并喜欢这类工作。 工业世界仍然使用 RS232/422/485、我喜欢使用这些协议和格式。 我仍然没有 USB 的手柄、它非常复杂、不适合工业领域。

    小世界、我也来自阿拉巴马州、在我的早期 ATE/Z80年期间在亨茨维尔工作了一小段时间。  我很幸运在亨茨维尔 Microsystems 与一些优秀的人共事。 在那里、我了解了如何使用 Z80硬件仿真器以及类似的仿真器。 乘坐穿梭巴士一定要有一些令人印象深刻的工作! 我很乐意看到您的工作和事情、请给我发一封电子邮件、我可以与您分享一些其他的事情。

    哦、这是我正在与 Tiva 123 ARM 一起进行的另一个项目。 它是一款用于老式 Ampex 2英寸磁带机的磁带传输控制器。 多年来、我一直致力于此工作、学习运动控制和伺服环路产品。 我最近让这个板工作、很快就会进行销售、但这是一个非常有限的市场。 该板也运行 TI-RTOS、运行良好!

    谢谢!

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次-阅读/审阅-谢谢。

    这是一种(过去)面板设计-在"ISM"市场中为多个行业生产并销售给这些行业。   (工业、科学、医疗-我"知道"您知道-这是他人所知)    

    该显示屏采用高对比度 CFL 背光 QVGA (320x240)-这是一种"用户可报告"(4x4键盘)、支持滚动、菜单调用、清除和输入以及多个声音和明亮视觉警告/报警端口。   面板尺寸为228x127mm、显示屏对角线为4.7英寸、"可弯曲键盘"尺寸为51mm 平方。   其中一些小组在敌对行动期间看到"服务"(在沙漠中)。   两张照片显示、图形 LCD 刚刚从"Shake-Beak"暗室中取出(在滥用后-(远远超过规格)、LCD 的砂光密封件受到影响- LCD 液晶液晶液压油已"迁移"-(仍然)液晶屏工作正常!    这些面板中有10、000多个已经制造和发运-而且(目前仍如此)-已订购更换部件。   (这些设备的保修期已超过(超过) 20年!)   请注意、在"拍摄"这些照片期间、没有任何 ARM MCU 受到伤害或滥用。   (这些设计在 ARM 到来之前采用了8051和 Z8 (而非 Z80)作为中央 MCU。)

    同时也显示了(当时)我们认为是世界上最小的"智能 I/O 系统"。   2x8 LCD (后来更换为2x12 -相同尺寸)和5向导航开关。   (四个罗盘方向和一个"中心"(输入)位置)

    可能会"注意"这些设计是为了"适应"多个(其他)板和关键组件-由客户提供 ("免费"搜索/查找/限定/扩充来源(即客户)是最佳的此类来源!)-这在"超越我们(和我们的投资者)的销售和利润期望"方面非常有帮助。

    全图、日光可读、宽温度、抗冲击/抗振-多行业/用途:传感、处理和通信显示 面板  (键盘可能是传奇-现场-由客户-优化价值/灵活性!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有更多照片-展示持续运营成功-即使在持续滥用后也是如此!"   (客户非常喜欢这种稳健性...)

    超出"规格"(20%-冲击/振动和温度) 然而(仍在工作)  磨砂密封件故障(右上角)

    全图形显示和(吸入)软件支持任何大小的文本/数字-便于在 (压力)条件下读取(尤其是)!)   再次透露,护卫舰"谋杀"。

    世界上最小的(当时) I/O 系统- 2x8通道模块和5路导航开关。   注: (LCD 的"正常" 6线(4数据)接口(包括 LCD 和导航开关!)

    在(接近)完全黑暗中运行的世界上最小的 I/O。   (背光变亮-更好地显示导航开关-当开关处于"活动状态!"时)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仪表看起来非常好、感谢大家的分享。 背面的大导线是什么、看起来几乎像加热器元件接触点? 您好像真的做了功课、通过了所有测试。 我确信、让员工通过振动测试并不容易! 当然、您必须搜索范围广、才能找到能够承受这种测试和滥用程度的显示器。 我想很难找到一个在阳光和黑暗中都能正常工作的好显示器。 我没有太多的显示体验、但非常喜欢 FEMA 单元上的橙色单声道。 左侧的指示灯是否亮起? 底部看起来像扬声器或麦克风?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好的工作、回到过去、我们知道如何构建刚开始工作的强大的东西。 我确信我的三星手机上的 USB 接口不会存活下来;我很难更换出现故障的 USB 接口。 即使有轻微损坏、LCD 仍可完全查看。 我想大多数 LCD 在阳光下也不能很好地烘烤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我正在使用相同的 OLED 和 Tiva 123进行的另一个远程控制。 我通过高速 RS422与机器进行通信。 交换机中的图例也是可更换的,但交换机价格昂贵。 我将 Tiva 中的 QEI 模块用于正交编码器。 在另一个传输控制器板上、我使用的是 Bruno 推荐并在其产品中使用的基于 AMS 磁性的编码器-这些功能非常出色!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我为 FEMA OLED 显示屏和两个 LED 制作了一个小载波 PCB。 该模块接受电源、用于显示的 SPI 信号以及用于 LED 的控制线路。 显示玻璃和柔性电缆太脆弱了、这是我唯一能找到的使其更廉价地工作的方法。 双棒泡沫胶带可将 OLED 固定到 PCB 模块。 但安装显示器时仍然不容易正确对齐。 然后、您必须处理 OLED 模块的"热棒"类型连接。 希望有某种连接器可以与 OLED 柔性尾一起使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢-非常感谢。   我真的尝试了(还没有成功)找到我们的"穿梭巴士"控制显示面板-它看起来如此、 "就像你的一样!"     (但更小)布鲁诺提供的照片(真的)“响了我的铃”。

    您(非常)敏锐的目光-我喜欢"折磨员工"-展示"小/小块"并查看谁(如果有人)笔记。   (Bruno (有时)也是一个很好的检测器。  {当他不为"不可辩护"辩护时。})   实际上、我们必须从战略角度"加热"显示屏(尤其是显示屏)、同时还必须加热其他几个工作温度范围有限的器件。   我们很幸运和/或幸运、因为我们始终拥有充足的功率-甚至可以根据(同样也是您的)多 个战略性放置的 RTD 的反馈将我们的加热器(MCU 感应和控制/定位)"滑动到最佳位置。

    确实-您也是正确的-这些是(极)高亮度、扩散、照明指示器-具有颜色变化能力。   同样、底部端口是(组合)扬声器/麦克风、我们采用"古老"的美国军队"语音增强"方法将语音和数据相结合。   (通过相同的无线电信道-同时!)   (我们"删除了(正常)音频谱的250Hz"、并且对我们的数据进行了 FSK 限制。)   (虽然年轻女性可以听到这种声音、但"被人浪费了!"   没有人能——而是“他们”给我们付钱……我不会说/写这句话……)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 如果您碰巧发现了任何班车的照片、我很乐意看到您的班车表。 我查看了用于温度探头的 Omega RTD 传感器。 我有一个伙伴在水疗和热水浴缸上工作、他有兴趣建立自己的控制器。 我们在使用 Stellaris 器件时、一次很好地旋转了 SPA 控制器板、但他让事情倒在一边。 希望能在某个时候再次解决这个问题、因为我在热水器管中读取这些热敏电阻传感器时遇到了很多问题。 如果 TMC123能够获得资金并再次启动该项目、我们很可能会使用该项目。 该电路板具有10A 和30A 的高电流继电器、用于为泵和加热器元件切换电源。 我们在切换期间使用了光电/SCR 欺骗技术在继电器触点上短暂关闭、以防止继电器触点烧断。 其中一些泵为220台、其他为110台。 交流泵电机在启动时会消耗大量电流、大多数 SPA 控制器板最终会火焰中的孔在电路板上烧坏。 SCR 欺骗应使继电器的使用寿命更长、并大大减少触点的蚀痕。 但是、众所周知、如果尖峰随着时间的推移杀死了光电/ SCR 部件、我们的设计可能也会燃烧起来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个论坛--今天--使"死亡谷"(无运动)看起来过于活跃。   你、我- 1或2个其他-就是这样。   我将通过电子邮件回复您-由于我们参与筹款、可能需要几天时间-并且有强制规定的"安静期"。   (我在这里和其他论坛上保持匿名)

    很少的最终意见-直接(首先)与此主题相关;

    • 我相信(与公司投资者分享)、将您的设计限制在"工业仪表"(仅限工业仪表)-将(严重)限制您的视野。   功能强大的 MCU 与(合理)图形显示相结合、能够"做-做"任何事情!   例如、Steve Jobs 应该认识到人们(世界各地)急于购买(超过40英寸平板电视)会在更小的蜂窝屏幕上"按数量顺序"观看视频?    是的、MCU 显示组合很好地满足了"仪表需求"-但这限制了您整洁的设计-极大地降低了其近乎(无限)的潜力!
    • 与此相反、我介绍了非常相似的硬件和机械结构、从未/从未寻求过"仪表状态!"   值得注意的是、您将我们的器件标记为"仪表"。  (您是"锁定"的人。)
    • MCU 和显示组合的"优势"是启用了"几乎无限的功能"。   这是"其他/外部世界"器件(不受限制)的选择、也是独特的 MCU 编程、它允许"MCU-Display 组合"(如 Steve Jobs 所证明的那样)在大多数情况下"行动和行动"。
    • 任何蓄意的"过度关注"或限制吸引力和机会的行为都不在传统的商业学校教学的范围之内。  

    当我第一次"看到"您的面板的照片时-我立刻回想起我们的穿梭巴士面板-我从未"想到仪表"。   我们的"专家小组"是一个"专业的胶囊指挥控制器"、它:"获得、处理、分析、显示和交换数据"以及其他航天系统。   (我们的能力可能是最弱的、但"任何"都"让它"在船上、提供了巨大的回报和满意度)  、我看到您的新的、更强大的"组合"确实值得"优于此类"单一"功能!   Best Engineering、Law & Business 学校教导学生"大思"、而不是限制-这可能会削弱好奇心、探索、扩张和其他"追求卓越"。

    虽然您在设计中确实(大部分)使用了"仪表意图"、但这并不排除您的"适应、扩展和/或重新引导"设计的重点是"更通用、更广泛"的应用。   我相信-长期而言-这将证明您和他人的优势!   虽然"聚焦"是一个真正的积极因素、但"自我限制"不能提出这样的主张!

    我们喜欢您添加的2张照片-显示2种不同颜色的 OLED 和许多添加的面板开关。   "白色" OLED (再次)是否为128x64图形?   如果是-您的代码(很好)模仿了"7段"外观。    然而-即使有许多"添加的开关"-数字"9和0"的直接输入也被绕过。   根据经验-许多/大多数用户会:“Squawk!”   (即使是男性-对数据的可闻敏感度降低-与(其他)纯语音信道交织在一起。)

    ***** "display-mcu combo"写入结束

    您使用电子器件在这些(相对)大电流机械继电器触点之间分流的意图(尤其是在"触点制造和/或断开"的情况下)是非常好的(继电器寿命延长)做法。   夏天回来,我们有一个年轻的女人,EE 实习生,她以前曾有过“水疗工程”的经验。   她表示(她的观点如下):"场地非常小-设计通常不是"最佳/最明亮"。   与您一样-她指出、"继电器触点必须在"每个/每个"制造和/或中断期间受到保护(并联)。   这些继电器的" Chatter "触点"已"死亡"!   我相信-如果可以的话、"转换电流上升和电流下降-同时防止这些继电器"看到"产生/断开电流"、您将为减少继电器和(其他)电路板故障做了很多工作。

    有高度专业化的 IC -可直接解决"尖峰限制-甚至是预防!"   通过电子邮件-如果您愿意-我将提供链接。   (有些-甚至可能来自该供应商(尽管"LTC"(现为 ADI)很快就会想到。)   祝您一切顺利-我仍然坚信、"仅抄表"的"扩展"将更好地服务于您的利益...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 CB1提供的宝贵建议、内容和鼓励。 Bruno 是一名男子、在我完成第一个 ARM 项目后 Luminary 立即离开时、他激发了我对 Tiva 的兴趣。 我将"仪表"作为一个概念开始、如果没有其他东西我认为我可以将其作为基于 Tiva 的开发平台进行销售、但我的预算和资源非常有限。 我知道有一些人做工业用的东西、因此在这个世界上、也可以使用正确的 I/O 卡、这似乎是合乎逻辑的。 正如您所指出的、它确实可以满足各种用途、而应用实际上是由 I/O 卡和软件定义的。 最坏的情况是,我可以把它连接到热水器,记录我十几岁的女儿每天晚上被烫伤的所有热水。 或者、它最终可能会控制我的车库门、热水浴缸或烤面包机。 但是、我认为它应该比这更好、只是不知道如何"到达那里"。 不幸的是、我是一个糟糕的销售人员、但我想我在概念、开发和梦想中都很好。 世界将在哪里没有梦想? 不管怎样,如果你有时间,我愿意和你聊天,如果你有时间,请随时给我一个大声的喊声。 我在亚特兰大、在家办公、通常在附近工作、如果不是、请留下消息和方式与您联系。 再次感谢您的启迪和鼓舞人心的对话、我期待很快与您聊天。 再次感谢,度过了一个愉快的周末!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是加载了7段式字体的仪表的最后一张图片。 此时、显示和代码纯粹是演示。 我有一个正在运行的 RS422任务、它将显示内容快速发送到我的另一个远程控制单元、以测试 RS422在1Mb/s 时的远程显示功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert -我们的"思维"(如此)一致。    几分钟前,我编辑了“4月29日,16:25帖子”,7段”数字图像的“外观”提出质疑。   就在这里/现在-您回答了!   (已加载7段"样式字体"!)

    我可以提醒一下吗?    虽然我知道您希望"模仿"长期存在(我是否可以说"累")竞争设计-您的团队的潜在用户/购买者是否可能(假设)也会 (您的)-仅提供(如此有限) 7段功能?

    实际上、您的小组-包括供应商备受推崇的 MCU -提供"更多"-并且应该将这一事实突出显示(即被扣)为"用户/购买者"(有点)硬头。

    迟到了(位)进入"仪表"字段-您是否应该(通过强调)销售您(许多)的设计优势-因此不会寻求"模拟"、即"过去、疲惫和受限?"

    七个句段(已有)的"时间/位置"-" 远离今天"、其中"像素图形" (单独)规则-因此启用:"文本滚动、图标、图像、条形图-甚至是"X-Y 图!"  

    Steve Jobs 怎么(完全)压倒"索尼·沃尔克曼"(索尼·沃尔克曼)——这既是支配性的、又是根深蒂固的?    它是通过"模拟"实现的、还是由于"多种、改变游戏/颠覆性优势"通过图形显示、MCU 和硬盘驱动器实现了(并提供了)如此出色的功能?    (谷里有传言说:“三星不能“放弃”那辆迷你硬盘——苹果硬件大师看到的——其余都是历史!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、7段是旧的。 但它在磁带机远程控制上看起来很酷、因此我在这里加载了一个示例。 正如您所注意到的、它非常有限且陈旧、我不可能在仪表上使用它、但它是一个选项。 我正在使用 CCS/grlib 测试字体导入工具、这是我出于好奇而尝试查看字体外观的第一种字体。 我认为它甚至没有小数点!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的"仪表"(仅限)在"您的"头脑中!    其他人/我自己将您的产品视为功能强大的"Product Nucleus"-能够在多个应用程序中正常运行-如果只能解除"自我强加"(提示/限制)!    您甚至将我们公司的(过去)控制面板 A 称为"仪表"、这是很奇怪的!   

    住宿和强调"昨天"(7段、仪表、"胶带"机器)可能"还可以"-但通常会减少时间/精力和"专注"-最常需要的是打造更好的"明天!"

    我敢打赌(重)这个主题是(标题)-"一个 MCU 驱动、灵活、广泛、 应用加速的"产品核心!"  会有更多的"论坛点击"。   

    如果您的工作产品是"仅仪表"、则会极大地限制读者的兴趣、并使您的辛勤工作严重丧失效率!   产品"限制"可能是由于市场投票和/或尺寸和成本限制所致、但绝不是自强加(未被太深入考虑)限制!   (这可能会导致销售大幅减少-轻松实现-一个"数量级"(可能两个)减少!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、我是一个老家伙、我猜会陷入过去的困境。 不确定到底是什么称呼我的项目/产品。 我现在已经调用了设计 PMX42。 我想、当我把您的控制面板称为"仪表"时、我并不是很重视、对此感到抱歉。 我是一名开发人员/蘑菇型、生活在开发洞穴中。 不过、在销售产品时、我会尝试拓宽我的思维。 也许您可以让我在销售方面成形、帮助我将我的产品/销售思维模式置于正确的成功之路。 只要它产生收入和邮箱资金、我就不在乎它是否被称为"Atomic Nucleus Platform"!

    从旧的 MCU 世界来看、很容易忽略这些 ARM 器件的功能并意识到其真正的强大。 另一天、我在观看磁带传输控制器运行这些 ARM 器件和 RTOS 的速度时意识到了这一点。 它每秒更新一个伺服环路500次、并且看起来一点也不会受到压力。 我可能可以将所有数学转换为浮点、但它仍然可以顺利地完成。 这些 ARM 器件当然功能强大、这种小型芯片能够完成如此多的工作令人惊叹。 开发工具和调试器是不久之前就有的年头了。 就在几年前、我看到的是16MHz 8位 Atmel 部件、与小型 Tiva 部件相比、部件成本甚至更高、难以完成工作并将其存储在内存之外。 我肯定已经意识到 、最近、ARM 是我们的发展方向!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们(所有人)是否会"有点"卡住?  然而、您欢迎并过渡到功能强大得多的 MCU、并支持应用 MCU、您没有?   VC 公司最先教授的一个知识-"绝不限制产品的可销售性!"   (您远远不能独自违反该教学...)

    我主要是对这条线程  如此有限 的"主题/标题"作出反应   、将您的器件命名为"品牌"工业仪表(仅限)-实际上、它可以扩展以满足多种不同的应用!   (提高销售额- 10到100倍-在我看来... 这就是我为生活所做的-取得一些成功)   现在-器件的应用之一很可能是"仪表"-但您可能不想"品牌"(即限制) 器件-就这样-显然它有许多潜在的应用-这使得它在这里(大多数)变得更加引人注目和有趣!

    更一般的"应用解决方案箱"的"美"是、随着时间的推移、客户会指导您、并将您拖(踢/尖叫)到"承诺的土地!"    你已经把你的"叮当声"——但是你已经建造了一个(非常)狭窄的门 (也许是一个"计量"门)——这样进入的门太少了!    您可以吸引的客户越多、他们的多样性越多、应用程序的成本也越高、您和您的产品就越适合您。

    我经常使用"速度、易用性、增强"这一短语、因为这证明了它的重要性-在将一家过去的技术公司"公开"的过程中!   如果您能让客户体验"舒适便利"并提供(合理)独特/强大的"性能、减少时间和精力"(即"价值") 、客户将会支付"重复订单"(如果您可以)、并在(他们)的推动下取得成功。

    "产品核心"方法成功成为其"关注点"、使您(尽管很小)能够跨(几乎)无限的应用领域掌握"速度、易用性和增强"客户工作所需的详细信息。    时间最长将(然后)揭示"哪些应用程序"最有利可图、增长最快最有可能从您(独特)的努力中获益。

    根据该真实数据-您可以(然后)"拨号"您的焦点。   现在(我认为)这样做还为时过早-但现在有时间(考虑)"课程变更"。   (即"仪表或水体"(可能)改为"产品核心"。)

    BTW -我们在这个周末向我们的几位"娱乐技术"客户展示了您的小组照片-而不是一位"称之为-甚至是想/描述它"-作为仪表!   (他们不是单独的!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向客户分享产品 ARM 核心。 我希望在某个时候拨入某种市场、但不知道这些市场是什么。 I/O 卡和软件将定义其功能、正如您所说的那样。 请注意、我的设计中还有第五块卡-无线选项(WIFI)。 我在那里有支架、还有一个较小的串行接头、带有 SPI/UART、用于安装 WiFi 或其他子卡。 我当时正在考虑使用 CC3100、或者使用 Murata 88-00153-02等现成的模块。 下面是我正在考虑的面板标签的概念屏幕截图。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Robert Starr"]我希望在某个时候拨入某种市场,但不知道这些市场是什么

    罗伯特——“还不知道”可能是“好东西”吗?   这是怎么可能的?   (尽管圣何塞到亚特兰大记录了(部分)距离-我"听到"您的声音!)

    您如何设计/开发您的"Product Nucleus"、使其证明"不可抗拒"?   它是否通过延迟介绍来添加函数-这些函数可能(并非总是)与您的(待定)客户端的需求网状?   这似乎是你的本能-我经常注意到-当你接触虚拟货币时。

    是否有更好的方法-更高效地利用您的时间/能源/资金?   让产品 Nucleus "不可抗拒"(以某种方式)成为您的脑海!

    您如何开始?   什么构成"太多"... 或者"太小?"   再说一遍——“苹果是如何压倒索尼沃尔克曼的?”   

    也许是(而不是)添加(您认为)所需的特定功能-您专注于最佳的"图形屏幕输出的数据输入性能"?   如此好、如此完整-您的客户将"放弃"他们"设计您-下游!"的愿望   为了实现这一目标、您(可能)需要"全面的图形软件、超快的屏幕更新、其他大小/类型的显示器的适应以及紧密耦合的快速存储器、以存储数据和图像。   以及某种形式的前面板和(可能)外壳。

    您必须注意、仅"Nucleus"并不构成整个原子。   这些"外"电子(符号)-通常高度专业化-可由(熟练)其他人提供-他们使用您的设备是因为其高性能、感知价值和"欢迎"(宽松)接受他们的努力。

    您必须使您的"Nucleus"成为邀请-尽可能广泛地适应-这可能(不)最好通过添加"一个以上"功能来实现...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望提供一些基本功能(并证明它工作正常)、RTD 卡是第一块主要卡。 我正在努力让代码与 TI-RTOS 配合使用、并立即解决问题。 然后、我将使用此基础来使其与以太网、蓝牙和 Wifi 配合使用、从而提供一个完全有效的演示包。

    在我的其他项目中、我在 GitHub 上创建了代码开源、因此客户能够自行修改和构建/加载代码。 但是、我不确定这是否适合于 ARM 核。 我认为它会增加与 Arduino 类似的吸引力。 但是、它会将您的产品与业余爱好者/实验者的世界联系起来。 对于专业产品而言、这可能不是一件好事吗?

    或者、我们是否应该根据客户/客户需求/输入、在内部推动我们自己的发展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不清楚@"5月1日,18:49"一词是否(公开)被读/审查,因为其中的指导意见似乎(没有)登记得很好。

    具体来说、"最大化图形性能"的建议没有得到回应、它代表(任何)基于显示的"产品核心"的"本质"。   相比之下、RTD 被提升为"第一"和"主要"、即使您的关键客户没有此类要求、也是如此!   我们与 VC 公司的经常性重复工作揭示了这一点:"扩展 Nucleus "的存在、因为"太常见了"-不幸的是、它具有破坏性!

    您的"证据"是什么以及您在哪里"证明"RTD 首先"赢得了关注重点?   你(仍然)——尽管我在响铃上“发出”——“被锁住”,“米?”   而且-这种"仪表"是否如此具体-与"过时?"相距(太近)?   

    可能是:"Sony Walkman"是指"Apple iPod"、"Meter"是指"Product Nucleus"?   是否有可能在那里有一个"要吸取的教训"?

    布鲁诺的开场白-贯穿您的"仪表聚焦"-邀请您提出意见/想法。   我已尽最大努力作出回应、并获得(高度)相关、最新且成功的"技术产品介绍"的好处。    

    我希望(部分)在这里可以找到这些建议和指导、"独特、专注和良好的指导"。   我祝愿您和(他人)在"产品开发"之旅中取得成功...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 CB1,如果你还在那里! 我创建了一个基于 Tiva 的计算模块"核心"的博客网站。 如  有兴趣、请在线查看。 感谢您的所有鼓励和想法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert ... (笑声) 我还想去其他地方吗?   "工作释放"计划确实执行了相当严格的规则(也许-我不应该嘲笑法官-不合适的角色...)

    今晚我将尝试寻找和回顾-因为裂缝(钟看/迷住) crüe 逃离这一"眼泪谷"。    (对于(非常多)相同的情况。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我等了早上笔记本电脑才开始执行 chkdsk、此时将出现此讨论。

    Bob 的设置很好、我想我会在讨论中添加一些项目。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的天——一个“罗伯特”还不够吗? 我投资了"血、汗、眼泪"-只是试图让 Robert #2 -而不是"自我限制"销售和应用吸引力-成为"如此广泛使用"的设备。

    长寿命、"加速产品开发核心"... (笑声) "使用(Hack)"工业仪表"进行输出。    (你不能听到“主”的哭叫,“无聊?”)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我说过的、看起来很好、我有一些我认为尚未做的评论。

    • 首先不要太快地放弃铝面板。 市场中有一部分会在坚固耐用的外壳中找到吸引力(我几乎只是根据该标准购买了 USB 闪存盘)。
    • 在命名和市场目标方面、我可以理解远离红狮和他们价格低廉的兄弟。 这更类似于可编程自动化控制器(PAC)或数据采集系统(DAQ)。 我会尽可能多地考虑测量的控制。
    • 第三、看看如何制作不带或大幅减少显示和接口的变体。 基本上足以显示它正在运行、并且可能会将其复位。 如果这成为较大系统的一部分、则显示屏将成为一个漏洞点。
    • 第四个考虑使用直流电源(额定电压为24-48V、实际电压为18-60V)
    • 第五、考虑添加 CAN。 最好使用两个连接器、因此不需要残桩。
    • 用于以太网的 Modbus TCP?

    我们在多个位置使用的板上的当前设置具有以下通用补码

    • A/D 输入- 10个可选输入为+/-20mA 或+/-10V 加上2个 RTD
    • 开关输入- 16个24V 开关输入
    • 继电器输出- 8个24V 继电器驱动器
    • 电流环路输出- 2 0-20mA
    • RS422
    • CAN 两个连接器、一个总线。 CAN 为 CAN 隔离器接口提供24V 电压、并通过逻辑和 A/D 隔离

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 CB1、很高兴再次听到您的声音。 如果您有时间、请查看我今晚的博客、因为我刚刚添加了更多内容。 如果有任何意见,也将不胜感激。 我在博客网站上提到了该器件、即"计算模块"和"核心"。 我正在慢慢地训练自己、以避免"仪表"这一术语、因为对于老年人来说、旧习惯很难打破。 高层管理人员告诉我恢复工作、战壕里的生活非常繁忙、很快就会赶上您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、很高兴见到您、感谢您的意见和想法。 在 CB1的帮助下、我花了一些时间来完成"仪表"一词、但我正在到达那里。 哈哈。 我喜欢铝面板、但这肯定会增加成本。 我更喜欢使用某种阳极化面板、并将其牢记在心。 我从未处理过电流环路内容、因此我不确定要在那里执行什么操作。 我已经有一个 RS232/422/485卡、它似乎可以正常工作。 我的 CAN 经验有限、但如果我幸运地使用 I/O 映射、我也可以支持这一点。 最初、当我开始时、我没有考虑 CAN、因此这可能已经过时了。 希望我很幸运、其中一个插槽上提供了 I/O。 目前还没有 Modbus 的经验、但我有文档、如果需要、我计划稍后对此进行探讨。 如果您有机会、请查看我的博客、并在其中留下任何评论如果您愿意、我们将非常感谢您的任何反馈。 再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯特(1)、  (悲伤)

    我喜欢您为 Robert (2)提供的几乎所有能力指南/路标。

    我会稍作修正-看看"你/我"是否会(有点)成为"认识我们:"

    • 他的面板是一个令人印象深刻的厚板。   您和他都不能通过铝的"薄层"实现"效果"?    另请注意-"金属前部"的 EMI 电阻。
    • 无论是"PAC"还是"DAQ"、我都支持使用 "Nucleus 和设计加速器"。    "车轮的再发明"太多了-功能良好的"启动质量"可节省大量时间/精力!
    • 我已经通过"字符显示模块"资助了一个"海滩上的房子"、但 Apple 却"证明了"小型图形显示"的实用性、难道不是吗?   移动到一个小字符-或者更糟糕的"数字"显示-使我们的朋友过于接近"红色线"域。    我相信、令人印象深刻的显示 "最清晰" (将"  产品核心"与 谦逊/普通/陈旧的工业仪表分离开来。   (随后出现咳嗽痉挛)
    • 喜欢您接受直流电源的方向。   怀疑扩展至12-60VDC 会简化此类直流输入。
    • 当然可以通过2个连接器实现"出色"的意义。
    • 如果直流电源供电(不是)单独的锂离子充电器、还是一个内部(存在交流线路电压时处于激活状态)、是否合理?

    添加到您的"当前设置:"

    • A/D 您"阅读我的想法"
    • 开关输入-我建议使用(合理大小/功能)显示屏提供软件选择的电压输入:24、12、5V。   能够改变 V_Divider 的"底部 R"的 SPI I/O "扩展器"被证明是理想的。
    • 您更喜欢什么"继电器"输出(线圈)电流?    是否考虑过功率 FET (有源灌电流)?   (更可靠-继电器更换?)
    • 有多少电流环路输出?   这些电流可能来自"配备 MCU 的10-12位 DAC、由合适的放大器进行缓冲。  (能够拉电流/灌电流20mA)
    • 对于该"隔离式接口"-尤其是针对 A/D 的寻址-我是否理解正确:A/D 是独立(非常干净)(+)供电的-并且 A/D GND 与(其他/仪器) GND 是分离的?

    我建议增加 USB 记忆棒和/或 SD 卡的配置-主要用于"数据记录"。

    超出 Robert 的"二人" (以前仅限仪表)需求-产品功能得到了很好的扩展、并创建了一个更引人注目、更广泛的"特性/功能/优势"开发核心-具有明显的价值和吸引力!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚检查了我的图、发现 UART0和 CAN0位于同一个引脚上。 UART0在我的设计的插槽3上可用、但看起来 USB 使用的是 CAN1所需的其他引脚。 我必须对此进行进一步调查。 一个选项可能是在 I/O 卡上放置另一个小型 Tiva、用于双 CAN 支持、并在需要时通过四路 SPI 总线与主板通信、然后该卡可以进入任何插槽。

    该单元目前将从直流18V-30V 电压运行、并且在输入端也有一个桥式整流器。 TI SIMPLE SWITCHER 可为系统提供5V 电压、电流高达1A、请不要忘记这种情况的范围。 不确定绝对范围是多少、但板载另一个7812 LDO 稳压器为显示屏和其他插槽电源轨提供来自 VIN 的+12V 电压。 另一个开关提供-12V 电压、但仍有一些问题需要解决。 不知道各种 I/O 卡需要什么电源、这会使事情复杂化。 每个插槽还为每个插槽提供一个专用的3.3V LDO 稳压器、电流为200mA。

    必须跑完、但我是否会研究您的其他意见并稍后作出回应。 您是否还想将您的建议复制/粘贴到我的博客中? 我还想在这里保留这些笔记的副本。  

    非常感谢您的建议和意见!

    此致、

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于铝面板、 辛辛那提的 Metalphoto 制作了超高分辨率的照片蚀刻面板、看起来令人惊叹。 我认为他们的最低价格是500美元、但我在展会上看到了他们的作品、这真的很好看。 一些高端专业音频混合控制台用户将这些用于通道条面板。 夹在面板上的铝制螺纹 PEM 螺柱从背面和光滑的前端向外穿过。 最后、我希望将 MPC 用于面板(如果我可以做到这一点)。 目前我的预算非常有限,所以我必须处理我目前的预算。 也许稍后、我们可以使用更好的显示、按钮等来执行另一个模块模型

    谢谢!

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个射频工程师朋友提到过使用 AD8362器件制作射频功率检测器 I/O 卡。 这对于 SWR 或其他射频测量应用可能很有用。 我可能会在某个时候旋转下面显示的几个板原型进行测试。 输出将馈入 Tiva 上的两个 A/D 输入。 不过、校准东西是一个困难的部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能会在几个部分中回答、这里有很多

    [引用 user="CB1_mobile "]喜欢您接受直流电源的方向。   怀疑扩展至12-60VDC 可简化此类直流输入[/报价]

    我选择的范围有几个原因。 不是其他人无法使用

    • 将范围保持在17V 左右意味着所有电源轨都可以使用降压转换器生成。 您可以轻松获得+/-15V 模拟电压、甚至可以使用其中的 LDO 生成+/-12V 电压。 由于我选择的范围很宽、因此您希望将开关用于+/-15V。
    • 24V 是
      • 最常见的工业电压
      • 标准非公路用电动汽车范围的最低电压节点
      • PBS 电池主张将1个1.5VPC 转换为2.5VPC 最小范围、从而使输入电压范围降低18V。
      • 用于大型运输拖拉机的电压
      • 返回 CAN、DeviceNet 通过其 CAN 电缆传输24V 电压。 提供了一个包含电力和数据的现成电缆标准。
    • 48V 是
      • 非公路电动汽车范围节点的最高电压节点、3.5VPC、可提供60V 电压(尽管如果您没有"热"电池、您可以使用55V 电压)
      • 电信和数据中心(也由 POE)使用的直流电压。 尽管电信通常为-48V、但这可能需要额外考虑。
      • 另一种常见的非公路电动汽车电压为36V

    • 18-60V 略高于3:1。 4:1是一个步长。 更难找到器件来实现它、在这种情况下、您需要从降压转换为降压/升压。
    • 添加12V 节点实际上需要将电压降至9V
    • 12V 也是汽车类产品、它带来了负载突降和压降等额外的复杂性。

    实际上、工业电压可能是最引人注目的、但添加电信可能会很有用。

    [报价 USER="CB1_MOBILE "]我建议添加 USB 记忆棒和/或 SD 卡的配置-主要用于"数据记录"。

    我相信其中一张图片显示的是 SD 卡插槽。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Robert Starr">该单元目前将从18V-30V 直流电压运行、并且输入端也有一个桥式整流器。 TI SIMPLE SWITCHER 可为系统提供5V 电压、电流高达1A、请不要忘记这种情况的范围。

    有些高压型号的 IIRC 高达60V (可能是绝对最大值)。 我在类似的范围内使用过它们。 桥式整流器可能有助于在额定值范围内降低60V 电压、也可能允许您使用-48V 电信电源。 不过、可能需要检查-48V 电源的接地情况。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Starr"]您是否还想将您的建议复制/粘贴到我的博客中?

    没问题。 但在有限的时间内、我可能无法访问它。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Robert -"图表外"详细阐述了并陈述了信仰、这是合理的。 (理由/备份在这里很少见...)

    虽然12V 输入(Does)承认汽车(及其已知的破坏性问题)、但它证明是"标准电池电压-无处不在-并且采用各种格式/化学物质"中最常见的一种。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="CB1_MOBILE "]尽管12V 输入(确实)承认汽车(及其已知的破坏性问题)、但它证明是最常见的"标准电池电压-无处不在-并且采用各种格式/化学物质。[/QUERPLEG]

    这可能取决于电池尺寸:)

    对于12V、我会定义不同的输入、以避免较大范围9-60V (7或8:1很少见)、并避免标准产品中的降压升压。 对于12V、我只承认9-15V 范围、并使用降压/升压前端或升压前端、后跟降压到工作电压。

    将直流/直流转换器散热到外壳可能具有一些优势。 因此、对于 两个电源范围、可能会以差分方式填充和/或附加电路板。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、您也可以看看标准拉伸。 不确定任何内容是否符合您的外形要求、但它们适用于条件严苛的情况。

    Robert