This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:启用交叉触发器接口的代码、导致数据中止异常

Guru**** 2558230 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590198/tms570lc4357-code-to-enable-cross-trigger-interface-causing-data-abort-exception

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我有一个从 TI 论坛上发送的脚本(.gel)中提取的代码、用于启用 TI。

但有时(并非总是!) 当运行下面显示的代码行时、我有一个数据中止异常(同步外部中止)。

发生这种情况时、如果我只关闭然后再打开开发的电源。 电路板、它都开始工作完美(即无例外且启用了 CTI)。

引起激发的代码为:

*(int *) 0xaa07fb0 = 0xc5acce55;   //解锁对 CTI 的写入*/

有什么想法可以作为此问题的根源?

谢谢、

Marcio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcio、

    我正在咨询我们的一些专家、稍后将与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck。

    只需添加一些更多信息。 今天、我再次遇到这个问题、并设法获得更多数据。

    因此、当发生数据中止异常时、我尝试了按钮"系统复位开关"(Hercules Dev 中的 S3)。 套件板)、但它无法解决问题。 TMS570LC 仍然获得数据中止异常。

    因此、我需要使用 PORRST (套件中的上电复位、S4按钮)来停止数据异常。 这一点很有意义、因为断开电源也可以解决问题。
    并解释了我无法通过调试器复位解决此问题的原因。

    这意味着需要进行 POR 复位、以使 TMS570LC 从导致数据中止异常的状态中删除。 对我来说仍然是神秘的、但希望此信息能为您和您的团队提供更多帮助。

    只需快速复制并粘贴 Hercules Dev 即可。 与可用的2个复位相关的套件指南:

    ===================================================================================================
    2.6 S4、上电复位开关
    TMS570LC43 MCU 有两个复位:热复位(nRST)和上电复位(nPORRST)。 开关 S4是 A
    将 TMS570LC4357器件的上电复位置为有效的瞬时开关。 nPORRST 条件为
    用于复位器件上的所有逻辑、包括测试和仿真电路。

    2.7 S3,系统复位开关
    开关 S3用于将 TMS570LC4357器件的热复位置为有效。 热复位不会复位任何测试
    或仿真逻辑。 来自窗口看门狗的复位信号也将向 MCU 发出热复位。 。
    热复位可通过按下 nRST 按钮、或者通过来自 XDS100 CPLD、ARM 的复位信号来调用
    JTAG SREST。
    ===================================================================================================

    此致、
    Marcio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcio、

    我很抱歉、由于我对您正在使用的 ECT IP 做了一些研究、因此迟迟未能与您联系。 请注意、ARM 网站(ARM 信息中心)上的 CoreSight 组件 TRM 中有更多有关此 IP 的信息。

    对于我的一般信息、您能否提供指向您的代码来源的帖子的链接、以便我更深入地了解它? 根据初始外观、对寄存器的带密钥写入的使用似乎与 CoreSight 组件 TRM 不一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、  

    上周我还在、这就是为什么我花了一段时间来回答问题的原因。

    下面是我之前提到的脚本的帖子链接:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/p/517887/1882641#1882641

    它是一个.gel 脚本。 由于我不使用 Code Composer Studio (CCS)、所以我只使用代码在 TMS 初始化期间启用了 CTI。

    此致、

    Marcio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcio、

    我就这一问题与我们的 R5专家进行了交谈(很抱歉他因为一段时间不在办公室而延误了)。 他提到、您需要在 Halcogen 中将 CTI 帧添加到 MPU 配置中(需要新的块定义)、以确保不会因非法访问而触发中止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    那么、这是否意味着 nRESET (热复位)不会将 MPU 设置为已知状态?

    哪些其他组件不会因热复位而复位?

    此致、

    Marcio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcio、

    MPU 配置由软件完成。 我的理解是、MPU 默认在 Halcogen 内配置、而 init 作为启动代码的一部分被调用。 CTI 的地址范围不一定包含在该默认配置中、需要添加。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    是的、MPU 由软件配置、但复位时、通常所有内部模块都设置回其复位条件(即确定性状态)。 因此、即使在执行任何指令之前、根据我的理解、所有模块都应采用已知的书面配置。


    在 TI 论坛上进行快速研究、我发现、例如 Jean-Marc 的这篇文章:
    e2e.ti.com/.../304680

    摘录:
    "对这些位的任何写操作都将导致软件复位。
    CPU 将跳回到复位矢量、并且所有内部模块将返回到它们的复位条件。"

    另外一篇由蔡国斌所作的文章:
    e2e.ti.com/.../1974415

    摘录:
    "系统复位是一种热复位、几乎可以重置除少数模拟组件之外的整个器件。"


    那么、我的问题是:MPU 模块的复位状态是什么?
    为什么在热复位之后、MPU 有时会导致异常、而在热复位之后、当 CPU 访问同一地址时、MPU 不会导致异常。

    此致、
    Marcio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcio、

    抱歉、我对您的问题感到困惑。 为了确保 MPU 被 nRST/WARM 复位来复位至其缺省状态。 默认情况下、应在任何代码配置和启用前禁用它。

    如果您接收到此数据访问的间歇中止、我目前没有很好的解释。 您能否提供有关发生中止的重置的调试连接状态的更多详细信息?

    我的理论与器件中的调试信号传播以及执行热复位时有关、 调试连接不会丢失/复位、但当您执行硬复位(POR)时、这意味着在不存在调试信号的情况下启用 CTI、而不是在出现调试信号的情况下启用 CTI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    调试通过 JTAG 连接完成。 调试连接永远不会丢失。 在调试器中、我在执行热复位或 POR 时看不到任何差异。

    但是、问题似乎与 CTI 本身的激活无关。 它似乎与对地址 0xaa07fb0的写入相关、 因为此时发生异常。 (即在执行任何命令以实际启用 CTI 之前)

    我甚至不能确定这个问题是由 MPU 引起的、因为我有 一个同步外部中止、MPU 只能生成3种类型的故障:后台、权限和对齐。

    因此、即使启用了 MPU、如果地址0xaa07fb0的存储器区域未映射到 MPU 区域、我也会遇到后台故障。 情况并非如此。

    在写入存储器地址时、会导致同步外部中止的原因是什么? 不会通过热复位清除的东西。 但会通过 POR 清除。

    谢谢、

    Marcio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcio、

    一般来说、同步中止不会在热复位时清除、以便在出现瞬态错误时在新的复位后进行处理。 要清除该中断、您需要通过读取 FSR 并通过读取同步中止标志和捕获的错误地址来处理同步中止。

    读取捕获到的错误地址后、您可以更深入地了解发生错误的原因。 即未实现的内存、不可纠正的错误/总线错误等 如果捕获的错误地址与0xaa07fb0的对应、则它位于 CTI1帧中。 我没有在 ARM 文档中查看 CTI 寄存器定义、但这可能是一个未实现的地址位置、因此、访问时会导致中止。

    总之、您看到的与正在清除的中止相关的热复位与 POR 复位行为是预期的。 有一点令人困惑的是、为什么由于对同一寄存器地址的访问、在 POR 之后不会获得任何新的中止。 我在上一篇文章中的理论可能会解释这一点、即当您执行 POR 时、器件将与调试器断开连接、而当发生热复位时、您不会这样做。 测试这种情况的一种方法是执行 POR、连接到器件(或通过在调试器中执行暂停等操作来重新建立连接)、重新连接后、执行另一个软/热复位、并查看中止现在是否显示在连接的调试器上。

    请注意、即使调试器物理连接到电路板、POR 也会在上电复位期间与仿真器短暂断开。 在 CCS 中(我知道您不使用该工具)、器件已完成复位的消息会注意到这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    同步中止在热复位时不被清除是很有意义的。

    上次遇到此问题时、我查看了错误地址、它对应于对确切地址0xa07fb0 (CTI 1)的写入。 它可能看起来是一个未实现的地址。 但是、在 POR 之后、写入该地址有效(即不生成中止)、我看到启用 CTI 的效果(即、RTI 计数器在 CPU 暂停时冻结。 为了确保我禁用了 CTI、计数器不会冻结。 所以我是积极的 CTI、确实起作用)。

    因此、根据您的理论、实际清除并正确启用 CTI (以防发生中止异常)的唯一方法是从调试器上断开器件。 这无法通过物理断开调试器或 POR 来实现(也只能通过物理按下 DEV 上的 POR 按钮来实现。 电路板)。

    OBS:只是为了突出一点。 对地址0xaa07fb0的写入访问并不是为了实际启用 CTI。 它只是为了解锁对 CTI 的写入(因此可以通过写入其他地址来启用它)。 因此、CTI 可能与此问题无关。
    我相信、如果 TMS570在解锁对 CTI 地址的写入时遇到问题、它不会提供与该地址中的写入相关的数据中止异常。 实际上、如果 TMS570在解锁对 CTI 的写入时遇到问题、则意味着写入地址0xaa07fb0确实成功。

    无论如何、这一点都是相关的、因为如果我们运行一批测试、最终可能会出现一个无法通过软件清除的异常、因此需要有人手动复位器件。
    我从未见过这样的情况、特别是考虑到我们在开发的这个阶段没有运行任何超复杂的东西。

    有关如何避免必须亲自前往开发的任何权变措施。 并按下 POR 按钮?

    谢谢、
    此致、
    Marcio
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、只是为了澄清我最后一条消息中的一点。 我们确实可以通过软件重置此数据中止异常。

    正如您提到的、我可以创建一个代码来清除此错误标志并再次复位 CPU。

    但是、即使我通过软件清除此数据中止异常标志并执行热复位、数据中止异常也可能会再次发生、没错。 因为清除该标志实际上并不能解决中止的根本原因。 显然、"解决"中止的根本原因的唯一方法是实际进入电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcio、

    正确的做法是、SW 可以通过清除标志并读取 FSR 数据来禁用中止。 我认为第二部分也需要从导致中止的 FSR 中读取地址。

    至於再次出现的问题,我不能肯定是否真的是这样。 可能值得与 ARM 直接讨论、因为正是他们的 IP 导致了此问题。 另一种可能是写入写入使能寄存器后需要延时? 也许这就是为什么您看到的问题存在一些不稳定性? 最后一个位有点远、因此它可能不会产生任何影响、只是建议在写入 CTI 寄存器后放置一些 NOP、还请检查您进行此写入时处于哪种模式。 即监控器模式、特权模式、用户模式等、以确保您处于该寄存器的正确访问模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的努力。 我知道很难调试我们无法复制的内容、而且有关信息很少。

    我将研究在访问 CTI 寄存器时清除标志代码和可能的时序问题。

    无论如何、如果其他人碰巧遇到同样的问题、请务必在论坛中记录此问题。

    此致、

    Marcio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Marcio、

    我100%同意、将我们发现的问题/难题保留在论坛中是非常重要的。 它为遇到相同问题的任何人提供了方便的参考、也为我们提供了数据存储库、可用于在性能、执行或简单文档方面进行改进。 它确实有益于 TI 和我们的客户。 感谢您在此讨论您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    请注意、调试器复位不能清除 CTI 错误的事实是、在 TI TMS570LC HDK 上、SRST JTAG 信号路由到 TMS570LC4357的 nRST (热复位)引脚。 CPU 的冷复位引脚(POR_RESET)仅在实际断电或 POR_RESET 按钮激活时激活。 为什么 HDK 将 JTAG SRST 连接到热复位功能、而不是冷复位功能? 我的效果是无法远程执行冷复位:我们需要通过物理方式连接到电路板才能执行冷复位。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有什么答案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Etienne、

    [引述 USER="ETIENE ALEFINS"]为什么 HDK 会将 JTAG SRST 连接到热复位功能、而不是冷复位功能? 我的效果是无法远程执行冷复位:我们需要通过物理方式连接到电路板才能执行冷复位。
     [/报价]

    是建议和预期的连接。 通常情况下、EVM 放在您旁边的工作台上、而不是放在远程位置。 当然、如果您希望每次在调试器中选择系统复位时都进行上电复位、则可以对电路板进行小幅修改以启用此配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    谢谢。 您还建议在我们的最终产品中将 JTAG 复位连接到 CPU 的冷复位吗? 热复位特性将不会被连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Etienne、

    我不能提出这样的建议。 您需要确定应用的具体需求。 通常、JTAG 在应用运行期间应受到保护、并且在安全手册中有描述如何执行此操作的安全机制。

    热复位是我们安全实施中的一项关键功能。 它允许重新启动应用程序、而不会丢失有关错误条件导致复位的原因的历史参考。 因此、在重新启动/热复位时、您将检查 ESR 以确定复位源、然后在复位为热复位时检查是否存在捕获的错误条件。 在我们连接到 TPS65381 PMIC 的一些示例应用中、nRST 连接到 TPS 的复位、在该复位中、TPS 可以在超过 nERROR 计数或看门狗故障时将复位置为有效。 nRST 也是一个双向引脚、外部器件可在该引脚上检查器件的状态、以查看它是通过复位还是保持在复位状态。 简而言之、nRST 引脚/热复位特性的许多用途都应根据您的系统需求加以考虑。