This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:用于 TM4C123GH6PM 的非板载编程器

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589925/tm4c123gh6pm-off-board-programmer-for-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: SEGGER

您好!

是否有用于 TM4C123GH6PM 的非板载编程器? 我需要将其与 CCS 结合使用。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否要求使用外部仿真器来对您的器件进行调试/编程? 我个人之前在 TM4C 上使用过 XDS100v2、XDS200和 JLink。 您有定制板吗? LaunchPad 包含板载 ICDI 调试探针。 您甚至可以将 LaunchPad 用作调试探针来对定制板进行调试/编程。 因此、您可以选择一些选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要在焊接前对芯片进行编程。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么在焊接之前需要对芯片进行编程? 我相信、有一个更方便的工程解决方案可以满足您的要求...

    不过、在这种情况下、您仍需要一个编程夹具、一个具有 JTAG/SWD 连接的板和一个 QFP IC 插座。 Yamaichi 是制造商的一个示例。

    此类编程板的创建本身就是一个复杂的项目-您希望添加测试 GPIO 以确保固件正确下载; 您还需要一个良好可靠的附加引导加载程序解决方案、因为即使在将 IC 焊接到最终电路板之前、您的第一个固件肯定会过时。 最后、考虑菊花链编程、以便一次可以对多个 IC 进行编程。 您的电路板甚至可以是自主的、控制 MCU 会自动将任何芯片编程插入插座中、使用 ROM 引导加载程序和 UART 通信可能会更加方便。

    此致

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯
    快速问题(我假设我很懒惰、从抽屉底部取出我5岁的黄色 IAR JLink 并亲自试用):JLink 是否与 CCS 兼容?
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Bruno Saraiva]CCS 与 JLink 兼容吗?[/quotes]CCS 7支持 Segger J-Link、尽管 CCS 调试器中不支持某些函数。 请参阅 CCS 7.0.0.00022 和 CCS/TM4C1290NCZAD 中的 Segger J-Link 支持似乎不完整:在使用 J-link 时、目标正在运行时无法启用/禁用(断点)

    [引用用户="Bruno Saraiva">我假设我很懒惰、从抽屉底部取出我5岁的黄色 IAR JLink 并亲自试用[/引述]我在 CCS 中使用 J-Link 的体验是使用 Segger J-Link EDU (与 Segger J-Link 基础相同的硬件)。

    我不知道旧的黄色 IAR J-Link 是否仍然受支持、我发现 SEGGER 不继续使用 IAR 品牌 J-Links 、也就是说 Segger 在2011年停止使用 IAR 品牌 J-Links。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chester、Bruno、
    我刚刚使用 CCS7.1试用了 JLink Ultra 和 JLink Ultra+、但连接到目标时遇到了问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我需要有一个非板载编程器。
    我需要对芯片进行编程、然后焊接它。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要重复 Bruno 的问题、为什么?

    不让自己拥有对微控制器进行重新编程的能力、将来可能会很昂贵。

    尽管如此、器件编程器制造商可能会拥有某种产品、尽管该市场比过去小得多。 您还需要一个价格接近 JTAG 适配器价格的 ZIF 适配器。 在经销商网站上查找闪存编程器。 可能 Data General (数据常规)或 Dataman (Dataman)仍在使用中。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法(甚至)回应"他们的这种需求为何?" 信号(强烈)表明"此类需求"并未得到"充分考虑"。

    "安全、灵活性和潜在的"重新编程"-仅通过"板载"编程提供-绝对"压倒"任何"非板载"工作。   看到"帮助者在这里"拒绝"思想/思考不当"的海报愿望是很好的。   当这种海报"从畜群中大量地--到目前为止--打破"时(有些),应该提供理由。    (当然-没有!)

    令人鼓舞(很可能)的海报错误做法不会给他们带来任何好处!