This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L430:如何下载并安装 nowECC?

Guru**** 2569285 points
Other Parts Discussed in Thread: NOWECC, UNIFLASH, RM46L430, TMS570LC4357, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591090/rm46l430-how-can-i-download-and-install-nowecc

器件型号:RM46L430
主题中讨论的其他器件:NOWECCUNIFLASHTMS570LC4357RM46L852

我需要 nowECC 工具、但找不到它。 到目前为止:

    • nowECC 页中没有下载链接。
  • "TI nowecc download"互联网搜索功能可找到用户手册和 nowECC 主页、但无法下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    Code Composer Studio 和 Uniflash 都能够生成 ECC 并对 ECC 进行编程。 我刚刚注意到、nowECC 已从 TI.com 中删除。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的回答。

    我正在尝试使用第三方工具进行闪存、并希望生成一个竞争对手的 ELF 文件(即、对于我的 RM46L430为1MB)、 但是、当我向存储器定义中添加'fill=0'时、armlnk 可执行文件就会永远运行(它已经运行了10分钟以上、并且仍在运行)。 "vfill=0"生成 ELF 文件、但仅填充间隙。

    ARM 汇编语言工具 v16.9.0.LTS 对链接器定义选项的描述不是很好、因此我不确定'fill=0"是否正确。

    如何生成包含整个1MB 闪存初始化值的 ELF 文件?

    此致、

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Mark Kingstina">如何生成包含整个1MB 闪存初始化值的 ELF 文件?填充应该这样做。 我刚才看了 一个使用 TI ARM v16.9.3.LTS 构建的 TMS570LC4357示例、该示例在 闪存的链接器命令文件中使用 fill = 0xffffffff、而 CG_xml sectti 程序报告 ELF 文件已填充整个4MB 闪存:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\CG_xml\bin>..\utils\ofd6x.exe -x \Users\MR_Halfword\workspace_v6_1_3\TMS570LC4357_FLASH_ECC_investigation\Debug\TMS570LC4357_FLASH_ECC_investigation.out | sectti.exe
    从 stdin 读取...
    
    秘书长的报告
    文件报告:\users\MR_Halfworm\workspace_v6_1_3\TMS570LC4357_flash_ecc_investiging\Debug\TMS570LC4357_flash_ecc_investigation
    .out
    
    名称:大小(十进制)大小(十六进制)类型加载地址运行地址-------------------------------------------------------
    :------ ------ -------- ------
    .intvecs: 32 0x00000020代码0x00000000 0x00000000
    .text: 24544 0x00005fe0代码0x00000020 0x00000020
    const: 904 0x00000388 data 0x00006000 0x00006000
    .cinit: 56 0x00000038数据0x00006388 0x00006388
    .bss: 80 0x00000050 UDATA 0x08001500 0x08001500
    .data: 24 0x00000018 UDATA 0x08001550 0x08001550
    $fill000:2071616 0x001f9c40数据0x000063c0 0x000063c0
    $fil001:2097152 0x00200000数据0x00200000 0x00200000
    ecc0: 4 0x00000004数据0xf0400000 0xf0400000
    ecc1: 262140 0x0003fffc 数据0xf0400004 0xf0400004
    ecc2: 262144 0x00040000数据0xf0440000 0xf0440000
    
    -------------------------------------------------------
    按款次类型分列的合计
    数-------------------------------------------------------
    未初始化的数据: 104 0x00000068
    初始化数据:4694016 0x0047a000
    代码: 24576 0x00006000 

    您能否展示链接器命令文件如何尝试填充闪存范围?

    至于 RM46L430的示例、我可以找到的最接近的是 RM46L852和 TMS570LS1227的示例内存映射。  RM46L852具有比 RM46L430更多的闪存、因此您需要相应地调整存储器区域。

    此外、您是否正在使用链接器命令文件中的 ECC 指令使链接器生成闪存 ECC 内容(根据引用的示例)、或者第三方工具是否会生成闪存 ECC 内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、最后我使用了"arm-none-eabi-objcopy"来创建整个闪存大小的填充二进制文件。

    实际上、我创建了两个二进制文件、一个是全尺寸(1MB)、另一个是与二进制大小对齐的小二进制文件。 我使用1MB 准备新闪存、然后使用后面较小的闪存进行开发。