This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:复位时的状态

Guru**** 2607445 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591833/tms570lc4357-state-on-reset

器件型号:TMS570LC4357

您好!

在 Cortex-R5F 文档中、我看到异常入口的 ARM 或 Thumb 状态取决于 Cortex 的 TEINIT 主输入。

我想知道异常条目是在 TMS570LC4357的 ARM 状态还是 Thumb 状态下完成、但我在 TMS 文档中找不到此信息。

是否有任何人拥有此信息以及在哪里记录此信息?

此致、

盖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gael、

    ARM 状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck。
    感谢您的回答。 您能否提供文档以查找信息? 我正在开发一个安全关键型系统、我需要证明一切都是合理的。
    谢谢
    盖尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gael、

    复位状态在我们的内部文档中定义、并且不包含在我们的公共文档中。 当然、如果使用了错误的编程模式、它将无法正常执行、因此会被视为系统故障而不是随机故障。 通常、功能安全指标与随机故障有关、而流程与系统故障有关。 在这种情况下、编译器和集成度测试应该足以证明无论文档如何、都在使用正确的模式。

    但是、如果您对此问题有强烈的感受、请使用 TRM 和/或数据表中的文档反馈链接、针对缺少此信息的文档提供反馈。 提交后、将对其进行正式跟踪、并将其纳入下一版本的潜在改进列表中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Chuck 给出的答案。
    此致、
    盖尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    与此主题相关:我想在 ARM 状态下会发生任何异常、除非通过软件更改 SCTLR TE 位、对吧?

    谢谢、
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。