This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:Energia 代码

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591388/ek-tm4c123gxl-energia-code

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:Energia

我需要 Energia 代码来使用 Tiva launchpad tm4c123gxl 中的时钟来使 LED 闪烁...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 Code Composer Studio 的一个示例、在"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c123gxl\timers"中执行此操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishanth、

    Tiva Launchpad 有一个 Energia Blinky 示例程序。 下载 Energia 并打开 blinky 示例程序。

    -克尔