工具/软件:Code Composer Studio
我使用示例"hello.c"。
这是我的代码。
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
内部
main (空)
{
ROM_FPULazyStackingEnable();
ROM_SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_XTAL_16MHz |
SYSCTL_OSC_MAIN);
ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0);
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_2);
ConfigureUART();
UARTprintf ("Hello、world!\n");
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_0);
while (1)
{
//
//打开蓝色 LED。
//
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_2、GPIO_PIN_2);
//
//延迟一位。
//
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/ 10 / 3);
//
//关闭蓝色 LED。
//
GPIOPinWrite (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_2、0);
//
//延迟一位。
//
SysCtlDelay (SysCtlClockGet ()/ 10 / 3);
}
}
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
我将 PF0设置为高电平或低电平、我始终测量该引脚中的2个电压。
我需要在哪里设置它?