This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:在电路板上找到 DCAN Tx 和 Rx 引脚的问题

Guru**** 2928070 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592224/tms570ls1224-issue-of-finding-dcan-tx-and-rx-pin-on-the-board

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:SN65HVD232

大家好。

背景:我是微控制器领域的新手。 我购买了两个 TMS570LS1224 PGE launchpad。 稍后我可以购买 SN65HVD232 CAN 收发器。

目的:我想在两个微控制器之间实现 CAN 2.0B 通信。

问题:

 CAN_Tx 和 CAN_Rx 引脚在哪里? 我检查其数据表、我看到有 DCAN1、DCAN2、DCAN3、每个微处理器上都有两个 Tx 和 Rx 引脚。 但我在电路板上找不到它

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Joe X20">我检查了其数据表、我看到 DCAN1、DCAN2、DCAN3、每个微处理器上都有两个 Tx 和 Rx 引脚。 但我在电路板上找不到它。 LAUNCHXL2-TMS57012原理图的表9 显示了 DCAN1 、DCAN2、DCAN3 Tx 和 Rx 信号连接到的原型板接头上的哪些引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    切斯特、

    非常感谢您的支持!!

    Joe、

    如有任何其他问题、请告知我们。