This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM 中的短路

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592157/short-circuit-in-tm4c123gh6pm

主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMEK-TM4C123GXL

您好,

我错误地在 tm4c123gh下午6点制造了短路,U8 IC 被烧坏了

此 IC 的功能是什么?

是否有任何解决方案可以使套件再次运行?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到 EK-TM4C123GXL Launchpad 电路板上的 U8是对的吗? U8是一款 TPS73633DRB 稳压器。  它将来自 USB 端口的5V 电压调节至 TM4C123G 器件所使用的3.3V 电压。 EK-TM4C123GXL 的原理图位于 用户指南的背面

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,

    U8在  EK-TM4C123GXL 中有10个引脚 ,但当我看到数据表时,我发现它只有8个引脚。

    我是指我用绿色方形对其进行成型的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德
    该器件实际上具有8个引脚。 您在顶部和底部看到的4件事仅是到达 IC 下方焊盘的热路径。
    它是 TPS73633DRB、在8VDFN 外露焊盘外壳上提供。
    手焊接好、并非不可能、但需要一些经验、而且焊铁和助焊剂良好。
    此致
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eng.Bruno,
    非常感谢。
    此致
    Muhammad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布鲁诺-那些(额外的)逃逸的针脚有很多"被骗了"!

    另请注意:IC 的"欠侧"上的散热焊盘可能会使 IC 的拆卸变得复杂。

    在这种情况下、我们发现(通常)最好"夹住 IC 的每个引脚、然后向这些"热"出口引脚应用尺寸合适的焊锡尖端和大量焊料通量。   希望有足够的热量能够传输、从而使 IC 从"保持/焊接连接"的 PCB 焊盘中"提升"、而不会损坏该精密而关键的 PCB 散热焊盘!

    减去该稳压器与保持 PCB 之间的适当热传递-(替换)稳压器的"寿命"可能太短!   小心、规划和温和精密、极高的浪涌和浪涌!

    这里有很多人会"很想知道"我们的海报是什么-导致稳压器失效!   (因此可以避免-由其他人使用!)