This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:数据表未列出所有拉动 I/O 的拉动强度

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591220/tms570ls3137-data-sheet-does-not-list-pull-strengths-for-all-pulled-i-o

器件型号:TMS570LS3137

关于 TMS570LS3137数据表:一些 I/O 引脚说它们被拉取、但不提供值。 例如 MDCLK (输出)。 "上拉"对于该引脚意味着什么。 另一个示例是 MII_TX_CLK (一个 I/O)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这些信号在复位时被上拉或下拉。

    通常使用上拉和下拉来确保信号在没有主动驱动的情况下具有定义的状态。 它们用于输入以防止悬空线路、从而在高电平和低电平之间快速切换、并在中间的"未定义"区域之间快速切换。 输出通常不需要它们。  大多数 GIO 引脚在启动时被定义为输入而不是输出。

    使用上拉的另一种正常输出设置是开漏或集电极开路连接。 它们仅将连接驱动为低电平、或释放线路。 上拉电阻用于使线路进入高逻辑状态。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom、
    为了添加到 QJ 的注释中、TMS570LS3137数据表的表4-1提供了一个针对特定引脚是否有一个上拉或下拉功能的指示。 此外、它还通过"RESET Pull State"列详细说明了复位生效后以及复位失效后的默认配置。 "拉动类型"列指示这是否可通过配置寄存器进行配置(即上拉或下拉)、以及拉强度。
    作为您提到的信号 MDCLK 的示例、默认状态是强度为20uA 的上拉电阻。
    对于您提到的另一个示例、MII_TX_CLK 的默认状态为下拉、强度为20uA。