This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129dncpdt:LM 闪存编程器在引导加载程序模式下不与 Tiva 评估板通信

Guru**** 2617705 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591793/tm4c129dncpdt-lm-flash-programmer-not-communicating-to-tiva-eval-board-in-bootloader-mode

器件型号:TM4C129DNCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

你(们)好

我正在使用 Tiva tm4c129veval 板...我在这里加载了 bootdem1 example....using uart0我尝试刻录引导映像 hello.bin ...我在主机端使用 lm 闪存编程器

编程器在初始状态返回错误..... 原因可能是什么?...bootdemo1示例使用 rom....it 中的引导加载程序将 uart0初始化为115200波特率.....

我已确保了 updateuart() API 的执行....

我已将 lm 编程器配置为串行模式....

什么可能出错???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否正在使用 EK-TM4C1294XL Launchpad? 您是否使用 Code Composer 对"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\boot_demo1\ccs\Debug\boot_demo1.out"文件进行了编程? 该项目在位置0x00000000和0x000004没有堆栈指针和复位向量。 它必须从 Code Composer 启动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的评估板是 DK-TM4C129X… 是的,我使用 CCS 并加载 outfile……我单步执行代码,直到执行 ROM_updateUart API……我猜从板上的这里可以接受来自主机的闪存映像…
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "boot_demo"是为 EK-TM4C1294XL Launchpad 构建的。 您是否曾尝试使用"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c129x\boot_demo_uart"? 这个是为 DK-TM4C129X 构建的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Bootdemo1是我在处理“boot_demo_uart”的一个拼写错误。。。

    问题现在消失了...我关闭并重新打开了 CCS,重新生成了相同的代码..... 现在,我能够使用 LM Flash 程序员刷写*.bin 图像... 感谢你的帮助