This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS470MF06607:TMS470MF06607擦除闪存问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592189/ccs-tms470mf06607-tms470mf06607-erasing-flash-problem

器件型号:TMS470MF06607

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用 Flash_Erase_B ()擦除 TMS470MF06607的闪存时 FLASH_STATUS_ST 结构的 stat2值将变为0x11

这个问题的解决方案是什么???

闪存例程位于 SRAM 中的地址0x08000ea0。  在调试时,我将获得?? 此特定位置的数据...即不存在任何值。

谢谢

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    状态的位4 (0x10)表示擦除失败。 位0 (0x01)为扇区锁定。 我在下面发布了说明。  确保您的地址(pu32Start)正确、长度为32位字的数量、而不是字的数量。