This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tms570lc4357:tms570lc4357 nPORRST、nRST 问题与放大器;CCS 错误

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591958/tms570lc4357-tms570lc4357-nporrst-nrst-problem-ccs-error

器件型号:TMS570LC4357

使用 tms570lc4357创建了一个新电路。
使用 CCS7连接 CTI20 [JTAG]时发生错误。


一个特别的点是 nPORRST:0.5V/nRST:0.01V
此图是 JTAG 的局部原理图。 您是否看到任何问题?

它是16MHz 晶体波形。 有问题吗?

黄色:OSCIN /粉色:OSCOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们通过将 R237更改为2.2k 来解决了这个问题。
    CCS 中出现新错误。

    连接到目标时出错:
    (错误-233 @ 0x0)
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
    卡在一个或卡在零的故障。
    (仿真包6.0.576.0)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Bake、

    首先、R237会影响什么? 您在帖子中包含的原理图摘录中未包含此电阻器。

    您以前是否能够将此仿真器与 HDK 或 Launchpad 等 Hercules 开发板结合使用? 您能否使用其中一个电路板进行尝试、以确保 CCS 中的所有内容均已正确设置?

    在您原来的帖子中、您指出"一个奇怪的点是 nPORRST:0.5V/nRST:0.01V"。在您更改电阻后、nPORRST 和 nRST 的问题是否仍然存在? 这表示器件保持在复位状态。 您能否检查电压电平以确保没有问题? 具体而言、检查 Vcc (1、8V)电源、因为我看到 OSCIN 是正确的3.3V 电压电平、因此 Vcio 电源不太可能成为问题。

    如果电源都在规格范围内、您能否检查器件的电流消耗、以查看是否消耗了任何不纯高的电流? 这可能表示电路板级问题、例如电压域之间的短路。