This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CRC64多项式信息

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/592023/tms570ls3137-crc64-polynomial-info

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

我有一位客户询问 CRC64的加密多项式。 我们是否有关于汉明距离和所用多项式有效性的任何信息?  

如果他们想要加密闪存代码(3MB 大小)、是否可以一次加密整个3MB? 或者他们是否必须按部门进行 IT?

此致、

Mihir Gupta

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    Hercules 器件不支持加密。 CRC64 IP 是一种校验和算法、不用于加密。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    抱歉、他们使用 CRC 来检查代码的完整性、而不是对其进行加密。 该部件在翻译中丢失。 我们是否有关于这方面的信息?

    此致、
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    否、除了可用于指定算法类型(实现 ISO CRC-64标准多项式的硬件 CRC)的标准公共信息之外、我们没有任何有关有效性的特定信息。 TRM 中提供了该算法的详细信息。

    对于每个 CRC 计算中可以包含的数据量、硬件对此没有限制。 但是、应该考虑64位 CRC 中的数据量与可能结果的数量。 这可能是因为将一个非常大的存储器分解成子段、以便最大限度地减少由于数据集非常大而导致错误传递的可能性。

    还值得注意的是、这只是存储器保护的一种机制、因为在实时使用期间、还使用 ECC/SECDEC 算法对存储器进行保护。