This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237H6PZ:Tiva 的 LIN 主器件代码

Guru**** 2844290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591675/tm4c1237h6pz-lin-master-code-for-tiva

器件型号:TM4C1237H6PZ
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

我们是否可以通过 Tiva 部件支持 LIN 主器件?

如果是、我们是否有代码示例?

谢谢、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C123上没有 Hercules 系列中的固有 LIN 支持。 以下文章讨论了 TM4C 上的 LIN:
    e2e.ti.com/.../1320678
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alberto。

    您可以检查 Atmel & Microchip 的以下链接、只需对 TM4C 进行必要的修改(无大改动)。

    http://www.microchip.com/stellent/groups/techpub_sg/documents/appnotes/en011738.pdf

    http://www.atmel.com/images/doc1637.pdf

    http://www.atmel.com/images/doc7548.pdf

    http://www.atmel.com/Images/doc8123.pdf

    此外、完整项目+源代码+来自 NXP 的原理图:

    http://www.nxp.com/assets/documents/data/en/application-notes/AN2103.pdf

    如果您需要有关此内容的更多信息、请告诉我们。

    祝你好运、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    亵渎(我被告知)    您是否注意到请求者是供应商代理?    (我将连接到 ST's、"LIN READY"器件... 以避免违反协议)

    海报将(真正)通过在调查工作中变得更"好奇"-更"熟练"和更"积极"而受益...  (即使他们是供应商代理!   没有一家供应商有"所有答案"-交叉授粉往往证明非常有启发性和有帮助性...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1_MOBILE。

    感谢您的回复、但我已经看到请求者是 TI 的代理。 μC TI 在 T Ü V 上不提供 LIN、我向他发送了一些链接、让他了解如何在 C 上通过算法完成 LIN。这并不是什么坏的。 我希望工程师能够在没有 LIN 接口的情况下、在源/固件级别有效地解决他的问题。 这方面的问题在哪里? 希望我没有在论坛上引起任何问题、因为我会怀着良好的意愿发帖。 我知道这些公司都是竞争对手、但除非获得专利、否则以 C 语言编写或使用 C 语言编写的算法绝不是 IP。 固件级 LIN 实现的规范是广泛且免费的。 它们可供我们所有人免费使用和构建良好的解决方案。 您能想象 CORDIC*是 IP 吗?

    祝你一切顺利、

    John

    * http://web.cs.ucla.edu/digital_arithmetic/files/ch11.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    您可能会认为(有时)幽默(或挑逗)侵犯了帖子。    也就是说、您之前在 编写(新)时提到过"一些链接、您可以在其中查看如何在 C 语言中通过算法完成该操作"、这会使您的初始帖子变得更好-是否没有?

    我是"外部人员"、就像您一样、我发现最好(通常)避免使用(其他人的)名称、器件型号、这可能会被视为"跨越(未绘制)行"。

    清晰地说、您的发现-然后进行展示-详细和有用的链接可作为此(提问)海报的重要帮助。    同样、开发(更多)强大的调查动机和技术...

    您  的(回答和指导)帖子似乎 最值得您之前授予 的"验证!"   (注意 venditor! (笑声) 请注意(Real)论坛卖家/(应答)。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1_MOBILE。
    我只希望我能有所帮助。 例如、我不认为、假设一位 ST 的工程师或高管在使用 ECG 或超声波设备进行某种医学检查时、知道该医疗设备中的 μ μCs 和 DSP 来自 TI、他/她就不会接受该检查。 不是这样吗? 我是对的吗?
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John -通常为"是"、除非 µC 是 LM3S。。

    我(早期)的结论是、(其他人)到达这里可能比原始海报"更好地部署"您的链接。 (前面的文章描述了这种感觉...)