This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:不同的时序行为:通过 CCS 进行调试与启动

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591655/tm4c1294ncpdt-different-timing-behavior-debugging-via-ccs-vs-start-up

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

从这里开始: 在 CCS 论坛中发帖、我现在将我的问题放在这里:

我在自己的硬件上使用 TM4C1294NCPDT 和外部时钟时面临不同的行为。 当我使用 CCS 调试软件并在运行时将其刷写时、程序会按预期工作:传感器<-> Tiva 连接输出显示预期结果。 但是、如果我对系统进行下电上电或使用 UniFlash 工具对其进行刷写(之后进行下电上电)、我在接收消息时会遇到很多位错误。 查看总线本身、消息仍然正确传输。

在使用 UniFlash 工具等时、是否需要满足有关 Tiva 时序的任何先决条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想到的一件事是 CCS 将程序计数器设置为入口点、而直接从复位运行会导致程序计数器从闪存位置0x00000004加载复位矢量。 使用 CCS、验证位置0x00000000是否包含初始堆栈指针值、以及位置0x00000004是否包含代码的入口点地址(加1)。