This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS470MF06607:TMS470MF06607

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591575/ccs-tms470mf06607-tms470mf06607

器件型号:TMS470MF06607

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经为 TMS470MF06607开发了用于 sci 的引导加载程序。

但是、在刷写代码时、我会发现此问题:

闪存扇区选择 V ()的源不可用....。

谢谢

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikas、

    错误消息是否与下一页第6节中显示的内容类似? 如果是、这是正常行为、请按照此处引用的说明操作:
    processors.wiki.ti.com/.../Debug_Handbook_for_CCS

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、dsouza、

    在擦除闪存之后的程序序列中,我使用 Flash_Prog_Data_B ()来刷写代码。

    但程序会在某个地方卡住。  

    在调试过程中、当我暂停程序序列时、程序计数器将转至 FaultISR。

    您能告诉我为什么调用 Flash_Prog_Data_B  ()函数后程序计数器进入 FaultISR 吗?

    您能告诉我进入 FaultISR 的各种原因是什么 ??

    谢谢

    Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vikas、

    感谢您提供更多详细信息。 根据您的描述、您遇到的问题似乎超出了我的核心专业知识领域。

    在本例中、我会将其重定向给 Hercules 专家。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能对执行代码的组进行编程。 您正在编程哪个组? 您的闪存 API 代码位于何处?