This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:需要7英寸 LCD 的建议

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591150/ek-tm4c1294xl-need-suggestion-for-7inch-lcd

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好,

我不熟悉 Tiva TM4C1294Xl 板。 对于我的应用、我需要将 TM4C1294Xl 电路板与7英寸 LCD 显示屏集成。 请建议使用 LCD 并共享一些源代码或项目文件,以便更好地理解。 我已经看到3.5英寸 Booster Pack kentech LCD 的代码。 但我的应用需要7英寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、以前曾问过这个问题、但我没有看到有人推荐一个显示器而不是另一个显示器。 请记住、分辨率为800 x 480的7英寸显示器可能需要大量数据。 您可能需要使用并行端口接口来提高速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,在这种情况下,我肯定要使用7英寸 LCD,在 TI 控制器中我更喜欢哪种控制器? TI 是否提供了基本源代码或演示项目?