This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-RM46:Real-Time_ADC_FFT

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591487/ccs-launchxl2-rm46-real-time_adc_fft

器件型号:LAUNCHXL2-RM46
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我需要一个基于 RM-XX 系列 Launchpad 的在线 ADC 信号实时 FFT 示例。

感谢您的帮助和回复。

此致、

Amin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amin:

    TI Cortex-R4 DSP (CMSIS)库包含60多个函数、涵盖傅里叶变换和许多其他常用 DSP 算法。 大多数算法以浮点和各种定点格式提供、并针对 Cortex-R 系列处理器进行了优化。

    www.ti.com/.../hercules-dsplib

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、
    感谢你的帮助。 此示例代码(ADC 信号的实时 FFT)不存在。
    例如、基于2837xD 处理器的示例工程之一是:
    controlSUITE—>库—> DSP—> FPU—> v1_50—>扩展—> FFT—> 2837xD_rfft_adc_RT
    但是、在 CMSIS 库中、有基于预加载数据的 FFT 代码。
    此致、
    Amin