This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:外部 SRAM 和 EMAC EPI 限制

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591071/rtos-tm4c129xnczad-external-sram-and-emac-epi-limitation

器件型号:TM4C129XNCZAD

工具/软件:TI-RTOS

您好!

以下是 TI 论坛讨论中的几个链接、这些链接暗示如果我们使用外部 RAM、我们将无法使用 EMAC 功能。  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/497367/1812046

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/418477/1503808

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/t/517238

EMAC 使用的指针必须引用内部 SRAM 中的缓冲区。  不能使用指向闪存或 EPI 连接的存储器的指针、这将导致 MAC 报告总线错误。 也请参阅 src\Driverlib\emac.h 文件中的注释。

我只是想了解这是否正确地理解"全部"以太网 HTTP 客户端和 Web 服务器相关代码需要使用内部 RAM、并且无法使用外部 SRAM 或 SDRAM?

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然公司/我无法帮助解决"129x"的具体问题、但您的帖子值得"纪念"、因为它:"清晰、支持链接、详细信息和高度关注"。

    您的帖子显示出了极大的关怀、思考和努力-并且(续)实践-是您未来成功的出色预测因素。

    非常好!   您的关键努力应能使供应商员工快速高效地作出响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    至少、缓冲器必须先复制到内部 SRAM、然后 EMAC 才能使用。 (数据 表第1599页中有简要说明。)