This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:Energia 代码

Guru**** 2614265 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591391/ek-tm4c123gxl-energia-code

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件: Energia

是否有 Energia 代码使 EK-TM4C123GXL 处于休眠模式或  

唤醒(使用 RTC 警报)>读取传感器>写入数据>(在一天中的某个时间发送)> 休眠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不是 Energia 代码、但您是否在 TivaWare 驱动程序库文档第15.3节(C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\docs\SW-TM4C-DRL-UL-UG.2.4.178.pdf)中看到了示例代码?