This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM46HDK:设计用于安全应用的 PCB

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXRM46HDK, RM46L852, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591195/tmdxrm46hdk-designing-a-pcb-for-safety-applications

器件型号:TMDXRM46HDK
主题中讨论的其他器件: RM46L852HALCOGEN

您好!

我已经使用 Hercules RM4 MCU 开发套件(TMDXRM46HDK)评估了 RM46L852、现在想构建一个包含 RM46L852处理器的 PCB、以实现符合 IEC 61508标准的安全功能。

我知道开发套件仅用于测试目的、因此要实际使用 RM46L852来实现安全功能、我需要设计自己的 PCB。 借助 Hercules RM4 MCU、可以轻松启动并运行所需的功能;但是、从头开始设计 PCB 会增加很多复杂度。 我没有找到多少关于如何实际实现这一目标的信息。

所需规格:

  • PCB 需要连接到磁性安全开关以检测它们是打开还是关闭。
  • PCB 需要通过 USB 或 UART RS232进行通信。
  • 我打算使用连接到引脚的外部 XDS100v2仿真器对电路板进行编程

问题:

在设计 PCB 时、如何配置电路板以对 RM46L852处理器进行编程? 我是否能够在此 PCB 上使用 CCS 和 HALCoGen? 此外、如何配置电路板以允许 UART 或 USB 通信? 在 HDK 电路板上、UART (SCI)似乎只通过 JTAG 连接。 是否有办法在没有 JTAG 仿真器的情况下启用 SCI 通信?

此外、为了确保 IEC 61508、我知道我需要为 RM46L852添加 TPS65381电压监控器、但为了确保 PCB 符合安全标准、我还需要考虑其他哪些注意事项?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    您需要根据所使用的仿真器将 JTAG 信号路由到14引脚或20引脚 JTAG 接头。

    2.您可以使用 TI Code Composer Studio 和仿真器对 RM46x 处理器进行编程。 请查找适用于 Hercules RM46x MCU 的开发工具(IDE 和仿真器):

    我们  在 HDK 板上构建了 XDS100V2。  您可以添加一个板载 UART 收发器和一个用于 UART 信号的接头。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 QJ、

    作为后续问题、如何将20引脚 JTAG 信号连接到 RM46L852本身? 是否有任何参考文档可帮助我设计此 PCB?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看 IEC61508的第2部分和第3部分。

    对于 PCB、您将看到大量要求列表、具体取决于您的目标 SIL 级别。

    在基本方面(高度依赖于您的应用)、您需要选择组件、以便 PCB 满足您的 SIL 级的 PFH、SFF 或 DC 要求。

    如果 DC 或 SFF 太低、您可以通过软件来改善此情况;如果 PFH 太低、您可以通过选择更好的组件或双通道等改进来改善此情况。

    您还需要针对每个组件的每个故障模式完成 FIT (故障注入测试)、并将其记录在案。 在61508中搜索 FMEDA。

    还有许多其他问题、因此请确保您有一份 IEC61508。

    希望这对您有所帮助。
    太棒了!