This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎ Tools /RM46L852:Error with ZWT .bXL file using Ultra Librarian

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/589592/webench-tools-rm46l852-error-with-zwt-bxl-file-using-ultra-librarian

器件型号:RM46L852

工具/软件:WEBENCH 设计工具

当使用 Ultra Librarian 将.bxl 文件导出到 Altium Designer 时、我收到以下有关 ZWT 文件的错误。 我有什么问题吗?  我认为我正确遵循了这些说明、因为导出 PGE .bxl 文件时不会出现错误。 感谢您的任何建议。  

焊盘样式"EX13p78Y13p78D0T"是一种复杂的样式、将被跳过。
封装"ZWT337"需要焊盘样式"EX13p78Y13p78D0T"、并将被跳过。
组件"RM46L852_ZWT_337"需要占用空间"ZWT337"并将被跳过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    对于此特定 ZWT 封装、与 Altium Designer 一起使用的 Ultra Librarian 生成的文件存在问题。 我将联系我们的 WEBENCH 支持部门、以查看是否有任何分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christian、

    我联系了负责 Ultra Librarian 支持的团队、他们正在优先为 RM46重新创建.bxl 文件、以纠正您注意到的问题。 一旦文件可用、我将在此处发布或提供指向它的链接。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我感谢他们的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    BXL 文件问题仍在修复过程中、但我在平均时间内附加了 ZWT 封装的 Altium 封装。 我认为、根据命名、它在焊盘堆栈中填充了所有361个焊盘。 Hercules 器件只有337个焊盘、是361焊盘堆栈的子集。 我还包括了337焊盘布局图。 由于我不知道 BXL 文件更新将在何时完成、因此希望这能够让您继续进行您的项目。

    适用于 ZWT 封装的 Altium 焊盘堆栈: e2e.ti.com/.../2514.ZWT0361A.PcbLib

    ZWT 封装焊盘输出的细节图: e2e.ti.com/.../1018.ZWT0337A.pdf