This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231E6PZ:通过 LM 闪存编程器软件对 TM4C1231E6PZ 进行编程

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C1231E6PZ, EK-TM4C123GXL, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591042/tm4c1231e6pz-tm4c1231e6pz-programming-through-lm-flash-programmer-software

器件型号:TM4C1231E6PZ
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMEK-TM4C123GXLUNIFLASH

你(们)好

我使用自己 的 TM4C1231E6PZ 板和 LM 闪存编程器软件以及 TM4C123GH6PM 硬件来下载程序。

 我无法在10次中对 IC 进行大约8次编程。 进度条在任何计数时停止(通常为13%的倍数)。

其余2次我可以成功对 IC 进行编程。

另一个有趣的事实是、如果我使用 CCS (调试)选项、我将获得10倍的成功。  

是否有任何指南可以解决此问题?

此致、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否会更具体地了解用于对器件进行编程的硬件。 您说过"[报价用户="Kiran Shingote8"]使用 TM4C123GH6PM 硬件[/报价]。 您是说您使用了来自 EK-TM4C123GXL Launchpad 的 JTAG 信号吗? JTAG 信号对反射和串扰非常敏感。 用于连接 JTAG 信号的导线必须短、或者您必须提供适当的交流端接和适当的屏蔽。 请特别注意 TCK 线。

    CCS 中的编程器比 LM 闪存编程器中的更新。 它可以更好地恢复错误并重试。 如果您需要独立编程器、则可以改用 UniFlash 。 它更像 CCS 中的编程器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob、

    我尝试使用 Uniflash 软件对 TM4C1231E6PZ 进行编程。

    是的、使用 Uniflash、我可以随时对 IC 进行编程、即使电缆长度为0.5米。

    我使用 TM4C123GH6PM (与 Launchpad 或开发板类似的硬件)制作了一个 PCB、并将 JTAG 信号连接到 TM4C1231E6PZ。

    此致、

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我已正确回答了您的问题、您是否要选择上述回复中的绿色"验证答案"按钮?