This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:TI GUI 无法识别 Tiva TM4C123G USB

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/588873/ek-tm4c123gxl-tiva-tm4c123g-usb-not-recognized-by-ti-gui

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好,

我正在尝试实现 USB_Bulk 示例、嗯、我导入了项目、按照 TI 指南中的步骤进行了操作。

当我从调试端口拔出电缆并将其连接到 USB 端时。未检测到驱动程序。即使是我的设备管理器也未列出任何 USB_bulk 驱动程序。

我想知道当我尝试使用 Airmouse 示例时、USB 端口 工作正常 、Windows 会检测到它并安装相同的驱动程序。

我从几篇文章中了解到,这种问题是  由于 USB_bulk_structs.c 文件中的 VID 和 PID 值造成的。

因此我尝试找出问题并更改了这些值、但它没有显示任何变化。

TI GUI 的 USB 批量示例始终会给出错误

------------------------ 错误------------------------------------

无法初始化 Stellaris 批量设备

错误代码为1167 (设备未连接)

--------------------------------------------------

如果有人在这附近工作、请在这里做必要的事情。

 

谢谢你

 

注意事项

 

更确切地说

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、而不是
    很抱歉、您的帖子自上周以来已丢失。 LaunchPad 上有一个开关(SW3)。 您是否切换 SW3以使电路板由 USB 器件端口供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    很抱歉耽误你的回答、

    是的、我使用该开关将电路板置于器件模式。电路板通过 USB 批量示例供电、但无法正常工作、我的 PC 无法识别器件。

    我也尝试过无线鼠标示例,这也是一个基于 USB 的示例,该时间板作为 USB 设备工作正常。

    此致

    而是 Sajad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、
    您能否在 Windows 设备管理器中查看在将运行批量示例的 LaunchPad 设备插入并拔出到 PC 中时会发生什么情况? 您是否看到枚举或 Windows 刷新屏幕? 当您使用鼠标示例执行同样的操作时?
    当您运行 Windows 端批量示例演示实用程序时、它会显示什么? 我能够运行命令行实用程序、如果我输入了某个内容、它将返回相反的情况。 例如、如果我键入 abc、它将返回 ABC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    是的、我在 USB 批量示例中检查了它、我的 PC 设备管理器没有检测到任何内容、就好像没有连接任何内容一样。我的命令实用程序显示错误"无法初始化设备"。

    以及在无线鼠标应用程序 PC 检测到输入设备下的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sajad、
    是否可以重启或重新启动 Windows PC? 您是否尝试过 TivaWare 随附的现有程序二进制文件、或者通过某种方式重新构建/修改该示例? 还可以尝试将 USB 设备端口连接到 Windows PC、同时通过调试 USB 端口为端口供电。

    我明天会回到办公室、可以更深入地研究这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的所有帮助。

    今天再次尝试执行该操作、并深入了解了该问题、似乎 问题是批量设备的驱动程序。现在它可以正常工作、命令应用程序示例也可以很好地工作。

    此致  

    而是 Sajad