This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357与 TMS570LS1227引脚分配

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS1227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591426/tms570lc4357-tms570lc4357-vs-tms570ls1227-pinout

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1227

您好!

TMS570LC4357引脚是否与 TMS570LS1227兼容?

根据球形图、我知道随着主函数的变化、二进制文件可能会有所不同。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从引脚排列的角度来看、4357是1227的超集。 它还会消耗更多的功率。

    换言之,这两个引脚的最小共同分母是1227……  确保上的 NC

    不过、PCB 上的1227封装实际上保留为 NC、因为4357的 IO 在1227上有 NC。

    示例: TMS570的 HDK 具有相同的 PCB、包括4370。

    4357 Launchpad 就是一个示例、您可以将1227放入4357电路板、但却无法获得完整功能。 LaunchPad PCB 专为4357而设计、使用仅在4357上提供的某些引脚(例如用于以太网的新专用引脚、而不是1227上提供的多路复用引脚)。