This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS1227:DCAN 轮询发送检查

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/590945/ccs-tms570ls1227-dcan-polling-send-check

器件型号:TMS570LS1227

工具/软件:Code Composer Studio

大家好:

         我尝试在没有中断的情况下发送 CAN 帧。 根据数据表、TXRQX 和 TXRQ12~TXRQ78相关位将被置位。

       在帧成功发送后。 相关位将被复位。

       但在我的项目中、帧是正确的、但在调试期间、我发现相关的帧不会被复位。

       请帮帮我。 提前感谢。

此致

Fred

e2e.ti.com/.../1738.FirstTMS570CAN.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    CPU 可以随时通过 IF1/IF2接口寄存器更新发送对象的数据、在更新之前不必复位 TxRqst。 当 NewDat 与 TxRqst 一起置位时、一旦新的传输开始、NewDat 就会被复位。

    成功发送后,如果自发送开始以来没有新数据被写入报文对象(NewDat =‘0’),TxRqst 位将被复位。 请检查对象的 NewDat 位。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ、您好、我明白了。 这意味着
    如果 TxRqst & NewDat 都被复位
    CAN 处于空闲状态。
    如果 TxRqst && NewDat 都被置位。
    意味着 CPU 请求可以硬件发出。
    如果 NewDat 被复位并且 TxRqst 被置位
    这意味着 CAN 在发送状态下会 HW。
    之前的中断正在发送、现在 TxRqst 和 NewDat 都已复位、
    这意味着发送正确。
    我是对的。
    谢谢。