This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 TM4C1294xl 的 LCD

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/591054/lcd-for-tm4c1294xl

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

您好!

 我需要在 TM4C1294xl 上运行的7英寸 LCD。我需要选择在 TI 芯片组上驱动的 LCD、因此请帮助我在 TM4C1294xl 上运行的正确 LCD。任何接口都是首选。

提前感谢、

Kaleeswaran E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可能正在寻找 LCD?    (不确定、因为我们可能"错过"了您的一个(或多个)重复职位-包括在今天的愤怒中...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我正在使用 TM4C1294XL、我的应用需要7英寸 LCD。我对 LCD 选择感到困惑。我需要您为 TM4C1294XL 选择7英寸 TFT LCD 提供有价值的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您已开始几个线程、请求有关7英寸 LCD 显示屏的信息。 我将把其他线程链接到这个、并尝试在这里给出答案。

    TI 不生产 LCD 显示屏。 我们确实实现了 TM4C1294微控制器和 EK-TM4C1294XL Launchpad。 TM4C129具有一个并行接口(EPI)、一个 SPI 接口(SSI)和一个 I2C 接口。 这三种设备通常用于连接显示器。 7英寸800 x 480显示屏可能需要大量数据传输。 一般而言、并行接口速度最快、其次是 SPI、第三是 I2C。 但是、并行接口需要的连接最多(导线)、而 I2C 要求的连接最少。 不要获得需要 VGA 或 HDMI 输入的显示屏、因为 TM4C1294上不直接支持这些接口。 TM4C1294的信号为3.3V、因此您最好找到具有3.3V 信号的显示屏、尽管大多数 TM4C1294引脚可耐受5V 电压。

    我们没有使用7英寸显示屏的预设示例。 我们确实提供了使用 Kentec 3.5英寸显示屏的示例。 TivaWare 随附的图形库可定制为不同尺寸的显示屏。 执行一些 Web 浏览并阅读数据表中提到的不同外设。 此外、如果您尚未下载 Code Composer Studio 和 TivaWare 库、请使用一些示例。 请告诉我您选择的内容。